This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 启动

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1556694/cc3301-cc3301-bring-up

器件型号:CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3350

工具/软件:

您好的 WiFi 团队、  

项目环境

  • 代替 : H5 ARM Cortex-M33
  • Wi-Fi 模块 :CC3301、模块:BDE-BW3301AP1
  • 网络堆栈 : NETX
  • 操作系统 : ThreadX
  • 文件系统 : FILEX

注意:目标是将 BDE 模块与 CC3350 结合使用。  

 

我们正在使用 CC3301 Wi-Fi 模块为产品开发固件。 第一个硬件原型 (HW-V1) 使用了 CC3301 器件的早期版本以及 R3 驱动程序。 此设置几乎保持稳定、只有一些小问题。

 

改用 CC3301 器件最新版本的第二款硬件原型 (HW-V2) 后、根据所使用的驱动程序版本、遇到了多个问题:

 

具有 R3 驱动程序的 HW-V2(传统)

  • 在 HW-V2 上进行二进制上载期间、在 HW-V1 上成功使用的相同固件失败。
  • 上传过程中途停止、导致 CC3301 无法正确初始化。

 

具有 R5 驱动程序的 HW-V2

  • 二进制上传和引导序列成功。
  • CC3301 最初运行、但在一段时间后变得不稳定、崩溃。

 

带 R7 驱动器的 HW-V2(最新,电流)

  • 二进制上传和引导序列成功。
  • 但是、发出 Wi-Fi 扫描命令后、模块会立即崩溃。

 

当前状态汇总

  • HW-V1(早期器件,R3) :操作几乎稳定。
  • HW-V2(更新了器件)
    • R3 驱动程序:上传失败。
    • R5 驱动程序:上传正常、但系统在运行一段时间后崩溃。
    • R7 驱动程序:上传工作正常、但系统几乎立即崩溃(扫描后)。

 

您能否就如何处理提供一些指导?  

谢谢您、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里有什么更新吗?  

    谢谢您、  

    Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    不幸的是,你看到了这些问题,幸运的是,我们正在研究下一个版本 (R8) 目前.

    在完成工作后、我们已经找到根本原因并修复了您所看到的内容、我们还有一个候选固件版本。

    您可以在以下链接中找到此固件。

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../86cf4f77-3584-4870-bdbb-578e3c571377

    密码: ;ZNA46qf

    要使用此映像、只需确保将 R7 中使用的二进制文件替换为链接中的二进制文件。 这些可在下找到 /tools/wifi_fw

    试一试、让我知道它是如何为您工作的。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:  
    我尝试通过您的链接下载 R8、但无法通过登录过程页面。  
    你能帮助提供另一种方式吗?  
    以便我们可以检查它是否解决了“固件卡滞问题“、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我们安排了明天的会议。

    让我们进行通话讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这是我们方面的一些更新。  

    R7.2 似乎确实解决了我们目前面临的问题。  
    -断开连接(不再出现)
    -扫描后模块崩溃(不再出现)
    -模块引导(正常)

    好极了