This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:芯片的应用问题

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1561626/cc3135-the-application-issues-of-chips

器件型号:CC3135


工具/软件:

1.我想询问是否有办法使 TI cc3135 支持用于 Wi-Fi 流式传输的 iperf? 他的核心关注点是如何测试从 MCU 到 cc3135 的吞吐量。 使用 iperf 是否相关不是要点。 如果有一些演示可以移植到 MCU 以实现相同目的、那也没关系。 请帮助回复、谢谢!

2.我也遇到了一个问题。 当使用无线电工具在 cc3135 上执行非信令强传输测试时、我们将在 5G 11a 54M 36 和 100 通道上进行高速 (54M) 传输。 我们发现、使用工具进行非信令强传输期间的功率比信令测试期间的功率低 12 - 14dBm。 您能帮助我们检查无线电工具的设置是否有问题吗? 谢谢!

工具设置界面

使用无线电工具实现强传输

信令测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些问题极其重要和紧迫。 请帮助您尽快回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    我已将此主题分配给我们的一位硬件专家 — 他们应该能够尽早在星期日提供反馈。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1.您可以使用“send"或“或“recv"命令“命令通过 CC3135 运行从主机 MCU 到通过 AP 连接的服务器的吞吐量。 它与 iperf 命令非常相似。 您可以在以下文档中阅读有关这些命令的  信息:www.ti.com/.../swru455m.pdf 第 6.5 节。  

    2.这是否仅发生在信道 36 和 100 上? 有任何其他价格吗? 2.4GHz 信道呢? 您还应该尝试将国家/地区代码更改为 EU 或 UNLIMITED、而不是 US。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

      关于第二个问题:在使用我们的固件时、2.4GHz 频段的非信令发射功率保持正常。 不过、在非信令传输测试期间、可在所有 5GHz 频段、协议和速率上观察到较低的功率输出。 我们尝试将国家/地区代码切换为“无限“、但问题仍然存在。 此外、我们从无线电工具文件夹下载了 CC3135 固件进行比较。 测试表明、非信令测试功率比在 2.4GHz 和 5GHz 频带上进行的信令测试低 12dBm 至 14dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可能是 R&S 机器上使用的配置错误。 您能否分享在 R&S 上使用的配置屏幕截图? 确保在 R&S 中配置了非信令模式   

    此外、您是否有其他可用的信号分析仪? 或许是 LitePoint 或频谱分析仪?  我想看看这是否是实验室设备问题。  

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我们 CMW500 的非信令 WiFi 配置显示屏。  

    这张图展示了 使用 cmw500 获得的测试结果。 我已 在 5GHz 36 通道上以低速 (6M) 传输。  

    这张图展示了 使用频谱分析仪获得的测试结果。

    这张图片是我的无线电工具设置显示。

    我的 cmw500 或无线电工具?的设置是否有问题

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我查看了我们的文档、发现这是预期行为、使用无线电工具时、5GHz 的 TX 功率锁定在 0dBm。   

    有关这方面的更多信息、请参阅无线电工具用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/swru471b/swru471b.pdf 

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想确认这个“0"是否“是否代表 5GHz Wi-Fi 的功率级别 0、或者是否表明 5GHz Wi-Fi 的 TX 功率为 0dBm? 如果 5GHz 的 TX 功率锁定在 0dBm、那么应如何设置无线电工具以启用 5G Wi-Fi 输出最大功率?

    谢谢!