工具/软件:
1.我想询问是否有办法使 TI cc3135 支持用于 Wi-Fi 流式传输的 iperf? 他的核心关注点是如何测试从 MCU 到 cc3135 的吞吐量。 使用 iperf 是否相关不是要点。 如果有一些演示可以移植到 MCU 以实现相同目的、那也没关系。 请帮助回复、谢谢!
2.我也遇到了一个问题。 当使用无线电工具在 cc3135 上执行非信令强传输测试时、我们将在 5G 11a 54M 36 和 100 通道上进行高速 (54M) 传输。 我们发现、使用工具进行非信令强传输期间的功率比信令测试期间的功率低 12 - 14dBm。 您能帮助我们检查无线电工具的设置是否有问题吗? 谢谢!
工具设置界面

使用无线电工具实现强传输

信令测试