This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:关于射频路径上具有 ESD 保护的 FCC/CE 认证重复使用的说明

Guru**** 2644565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1569244/cc3351mod-clarification-on-fcc-ce-certification-reuse-with-esd-protection-on-rf-path

部件号:CC3351MOD


工具/软件:

您好、

我们在设计中使用 CC3351MODENIAMOZR WLAN 模块、为了重复使用相同的 FCC/CE 认证、我们选择了经过认证的“1461530100"天“天线、并遵循了射频路径实现的推荐设计指南。

但是、在我们的设计中、我们考虑在射频路径上添加一个 ESD 保护二极管。 能否请您确认、通过添加该组件、我们是否仍可以将现有的 FCC/CE 认证用于模块和天线组合?

您在这方面的指导将帮助我们最终确定设计方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Fenil、

    请直接查看我们测试机构的回复:

    “如果修改了射频走线、则需要 C2PC (FCC/CE) 应用。

    如果未修改射频布线且仅向天线添加元件、则可将其视为天线的一部分。“

    由于您是通过添加 ESD 二极管修改射频路径、因此很可能需要使用 C2PC。 这将要求您先更改 ID、然后在系统 ID 上执行 C2PC。

    此致、

    Josh