请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3351MOD工具/软件:
您好、
我们在设计中使用 CC3351MODENIAMOZR WLAN 模块、为了重复使用相同的 FCC/CE 认证、我们选择了经过认证的“1461530100"天“天线、并遵循了射频路径实现的推荐设计指南。
但是、在我们的设计中、我们考虑在射频路径上添加一个 ESD 保护二极管。 能否请您确认、通过添加该组件、我们是否仍可以将现有的 FCC/CE 认证用于模块和天线组合?


您在这方面的指导将帮助我们最终确定设计方法。