This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:CC3235 5GHz 通道列表

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1582267/cc3235modas-cc3235-5ghz-channel-list

器件型号: CC3235MODAS

对 5GHz 通道的位图进行混淆。

以下是网络处理器指南 (SWRU455M) 中声明的列表

 

image.png

 

这摘自 CC32xx SDK 7.10 文件 wlan.h

 - SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G:
  代码
    SlWlanScanParam5GCommand_t ScanParamConfig5G;
    _U16 选项= SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G;
    _U16 OptionLen = sizeof (SlWlanScanParam5GCommand_t);
    // 5.0G 通道位顺序:36、40、44、48、52、 56、60、64,100,104、 108,112,116,120、124、 128,132,136,140 、144、 149,153,157,161、165、 169,184,188,192、196  
     
    ScanParamConfig5G.ChannelsMask = 0x00 00 00 0F;//为通道 36、40、44、48 选择通道掩码  
    ScanParamConfig5G.RssiThreshold =–70;
    sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID、Option、OptionLen、(_u8 *)&ScanParamConfig5G);
  结束代码

“哪一个是正确的?

请注意后面添加的 144。  

我知道我必须允许不同的国家,我只需要知道位图是正确的。

提前感谢您的帮助。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    与后者一起去。 请注意您查看的 NWP 第 295 页及以上版本中所示的每个国家/地区支持的信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从国家表中看、没有使用 144 个国家的国家。 它仅出现在 SDK 7.10 WLAN.h 中 但作为一个位图,这意味着我所有的频道都将关闭,它 144 不存在。   wlan.h 上有任何需要支持的内容与 CC32xx 编程指南相比是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在本 数据表中可以看到 、NWP 支持 5GHz U-NII 通道、通道 144 属于 U-NII-2C 模式。 然而, 如您所见,CC3235 在域中不使用通道 144 ,这就是为什么我说在您的位图中包含 144 ,但知道您所看到的国家使用的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TI 对此器件提供了位图的可视化映射、那会很好。 我们将看到发生了什么… 哈哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、可以有人确认此位图是否正确。

    公共枚举 enum_5G_long Channels_Bitmap

    “示例
    '
    '仅限通道 36 = 0x00000001
    '仅限通道 64 = 0x00000080
    '通道 36 至 48 = 0x0000000F
    '通道 196 & 192 = 0x30000000

    CH_036 =&H1
    CH_040 =&H2
    CH_044 =&H4
    CH_048 =&H8
    CH_052 =&H10
    CH_056 =&H20
    CH_060 =&H40
    CH_064 =&H80

    CH_100 =&H100
    CH_104 =&H200
    CH_108 =&H400
    CH_112 =&H800
    CH_116 =&H1000
    CH_120 =&H2000
    CH_124 =&H4000
    CH_128 =&H8000

    CH_132 =&H100000
    CH_136 =&H200000
    CH_140 =&H400000
    CH_144 =&H800000
    CH_149 =&H1000000
    CH_153 =&H2000000
    CH_157 =&H4000000
    CH_161 =&H8000000

    CH_165 =&H10000000
    CH_169 =&H20000000
    CH_184 =&H40000000
    CH_188 =&H80000000
    CH_192 =&H1000000000
    CH_196 =&H200000000

    结束枚举

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能看到您将如何使用位图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到从信道 128 跳到 132、增加了一个额外的零、使得信道 192 和 196 也有一个额外的数字。 其他一切看起来都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    糟糕、是的、拼写错误应该少 1 “0"。“。 谢谢。

    CH_192 =&H10000000
    CH_196 =&H20000000