This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:路由器 ASUS RT-AC68U(11A 模式)的连接问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1581087/cc3351-connection-issue-with-router-asus-rt-ac68u-11a-mode

器件型号: CC3351

尊敬的 TI 专家

  我们之前讨论的有关 CC3351 与 ASUS RT-AC68U 路由器连接异常的问题将在后续 e2e 上进一步讨论。 上次你问了几个问题。 现在我在这里进行解答。

  

  1. 在星期六上重播时、2025年10月4日 晚上 9:48 您写道:

“虽然客户对此问题有新的发现、但它  路由器远离 CC3351 (>3m) 时消失 “。

随后、当 Sabeh 要求确认是否在 3 米以上时、RSSI 仍为–90 dBm 时、您确认情况就是这样。

您能解释一下吗? 这些都是矛盾的说法。

“对不起,我以前误解了。 当大于 3m 时、RSSI 约为–60dBm。

 

  1. 您是否还能确认、当测量每个天线~18.5dBm 时、CMW 和 ASUS AP 之间连接的射频电缆未得到补偿?

 --我之前补偿了 0.6 dB 的电缆损耗,事实上,它应该是 1.2 dB ,所以功率应该是 19.1 dBm。

  1. 能否检查是否有调整 AP 发射功率级别的选项?

根据我找到的手册 (P.59)、它可能已启用。  à  https://manuals.plus/wp-content/sideloads/asus-rt-ac68u-v3-dual-band-3x3-wireless-ac-1900-gigabit-router-manual-original.pdf

如果可以、我们能否询问:

    1. 当前设置是什么
    2. 我们能否尝试降低功耗并查看问题是否仍然存在?

 --功率可以调整(节能/公平/平衡/良好/性能),当前设置为性能。 我 还尝试了节能 (Tx 功率约为 13dBm)、问题仍然不变。  

  1. 我们可以尝试的另一项测试是、使用 50 Ω 负载端接 3 根 AP 天线中的 2 根、并且仅连接一根天线、这也会将总发送功率降低~4.5dB。

 “ 我把电源设置为节能,并按照你所说的那样做,在重复的测试中,有时它正常工作,有时它仍然显示异常。

image.png

  1. 最后、我们仍在查看共享的日志。

 ——你有新发现吗? 我认为它只有在 ASUS RT-AC68U 功率较低或距离足够远的情况下才能正常工作

  1. 此外、您是否可以让客户发送‘iw wlan0 scan’的完整输出? 我们看到 CC33xx 正在切换到通道 116、但 AP 监听器位于通道 100 上。 因此、AP 或 CC33xx 可能存在未切换到正确通道的问题。

--请参阅附件 iw wlan0 scan.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    从扫描中可以清楚地看到两个标有“ASUS-AC68U-5G"的“的 SSID。

    有一个带有 MAC A8:5e:45:94:3f:EC 的器件在频率 5500 或通道 100 上的 RSSI 为–26dBm。  

    但有另一个具有 MAC A8:5e:45:94:3f:EC 、但在频率为 5660 或通道 132 上具有 RSSI –88dBm。

    我们需要了解为什么 CC33xx 连接到 RSSI 较低的 AP。

    但是、为什么此 AP 在 5GHz 范围内广播两个 SSID 也没有道理。  您能否验证 AP 是否在信道 132 上实际广播? 可以禁用通道 132 上的那个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、                       

    我们的办公室只有一个 ASUS-AC68U-5G。 数据包捕获显示二、但我认为这是 PHY 解包的问题。 信号质量超过–70 的信标必须不正确、因为我没有使用数据包嗅探卡在通道 5660 上捕获任何信标。 此外、当我从该路由器上拔下两根天线时、不正确的信道问题不再出现。 我建议您尝试使用相同型号的路由器在本地复制此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已考虑购买此路由器、但它已停止生产、因此似乎不再可用。 我将在内部检查此路由器是否在其他位置可用。 您的特定路由器可能也已损坏。  

    最好了解路由器的整个频谱。 您能否将路由器连接到频谱分析仪、并查看信道 100 以上或以下是否有任何辐射?  因为在之前的日志(通过电子邮件发送)中、重复的 AP 信标位于信道 116 上、因此我们的设备连接到信道 116 上的信道 116、而不是信道 132 上的信道。  因此、我想知道该 AP 是否具有谐振频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSID 是否为“默认“、同时也有邻居?

    尝试将 SSID 更改为唯一的名称、并确保使用加密。 此外、将其设置为非 DFS 信道的频率、这样您就不可能在您身上更改 AP 信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们购买了新的 AC68U、测试结果相同。   因此,我认为你需要找到一种方法,尽快购买一个可以更快地解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经在屏蔽室进行了测试、这里只放置了这台路由器。 还有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们找到了一个 ASUS RT-AC68。 但是、我们无法重现该问题。 当我扫描时、我只看到一个 5GHz SSID。 我看不到两个像你是怎么看到的。

    此外、我的路由器不允许在 DFS 范围内设置信道、因此我想知道您的能力如何。 您可以在此处查看可用 5GHz 频道的图像:

    请查看当 AP 设置为 100 之外的通道时、AP 是否在其他通道上广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我说得太快了。 当 AP 设置为“传统“模式时、它出现、然后 AP 正在广播 5GHz 中的两个 SSID。 如果将其设置回“Auto"(“(自动(自动)、则 AP 仅在 5GHz 上广播一个 SSID。

    是否可以将 AP 模式设置回 5GHz 的“Auto"(“(自动(自动)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将此 AP 连接到频谱分析仪、以便进行简单分析。 我们看到主信标频率存在一个伪影、右侧有 80MHz 偏移。 此处的绿色标记显示了 WiFi 信道、cc3351 在其中检测到该信标、并将其标记为使用–90dBm RSSI 连接的可能 AP。

    此外、当我们将 5GHz 移至信道 149 时、我们会看到其他 WiFi 信道有许多谐波。 然而、由于伪影略有偏移、WiFi 芯片无法检测到这些伪影。 突出显示的标记显示每个可能的 WiFi 信道的中心频率。 您可以看到、谐波不在绿色标记的中心、因此芯片不会检测到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan

      为什么 CC33xx 连接到 RSSI 较低而不是 RSSI 较高的 AP。 当我们使用其他项目测试此路由器时、没有出现这样的问题。 此路由器是常见的路由器、不允许执行此类操作。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    正确。 问题在于、在该路由器中、由于信道偏移处有虚假信标、因此它现在也具有相同的 BSSID。 在同一 5GHz 频段的两个不同频率信道上具有相同的 BSSID 是违反 WiFi 规范的。 例如、此问题可重复出现  

    虽然是、这种路由器很常见、但在日常用例中可能不会出现此问题、因为只有在 STA 设备如此接近时才会出现此问题。 同样、第二个频率的 RSSI 为–90dBm。 将其移开、器件就会连接到预定的频率。 因此、我们需要得出结论、这个 AP 有一个根本问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan

      我理解您所说的、此路由器有问题、但我仍想知道 为什么 CC33xx 连接到 RSSI 较低而不是 RSSI 较高的 AP、只有 11a 存在此问题。 我已经用这个测试器测试了 11n 100ch、它有同样的问题、但 CC5531 可以正常连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为这是因为 wpa_supplicant 只是选择频率更高的信道、尽管 RSSI 较弱。 但是、wpa_supplicant 根本不希望在相同频率上看到两个 BSSID、因此它很可能只是选择最后报告的 BSSID、这是更高频率的 BSSID。

    对于 11a 问题、我也遇到了这种情况。 将 AP 设置为 11AC 也可解决此问题。 很明显、AP 侧存在电源或伪影问题、因此我们无法控制该侧。