This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:在重复测量功率时、功率发生 1dB 变化

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX, LP-XDS110ET, LP-XDS110, BP-CC3351, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1577503/cc3351-when-repeatedly-measured-the-power-there-was-a-1-db-change-in-the-power

器件型号: CC3351
主题中讨论的其他部件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX LP-XDS110ETLP-XDS110、

尊敬的 TI 专家

   在测试过程中、我们发现了一个问题。 当我重复测量功率时、发生了 1 dB 的变化、我使用了此测试的校准器工具。 我还发现 TI 的演示板 BP CC33X1 存在相同的问题、我为此使用了 simplelink-wifi 工具箱测试。  我发现如果两次测试之间的时间间隔足够长、可能 3 或 4 分钟或更长、功率将保持稳定。

   这是我的测试数据。

image.png

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件信息

    • 固件版本:1.7.0.323
    • 驱动程序版本:1.7.0.239
    • PHY 版本:1.2.0.47.6.13.37.69
    • RAM 引导加载程序版本:1.0.0.29
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihong:

    您能否评论一下您使用的占空比是多少?  

    请分享测试期间无线电工具 GUI 的屏幕截图和校准器工具命令中使用的确切命令。  

    您能否评论一下您表格中视为 1 项测试的内容? 这是连续 TX 吗? 如果是、每次测试持续多长时间?

    您在每次测试之间等待了多长时间?

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan Cohen

    我的表中的测试数表示第一次、第二次测试等。

    每次测试大约持续大约  10 秒 。 然后、TX 停止。 之后会发送新命令以再次启动 TX 测试。 两个测试之间的时间间隔约为 5 秒。重复此过程进行测试。 下面是校准器工具命令 和测试步骤、也是 无线电工具的屏幕截图

    校准器工具命令:

    第一个测试:

    ifconfig wlan0 down
    校准器 wlan0 plt POWER_MODE 开启
    校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 1 0
    校准器 wlan0 cc33xx_plt SET_MANUAL_calib -TX 1 -Rx 1
    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -preament_type 1 -phy_rate 1 -tx_power 31 -delay 3000 -pkt_mode 0
    校准器 wlan0 cc33xx_plt start_tx

    大约 10 秒后:


    校准器 wlan0 cc33xx_plt stop_tx

    在大约 5 个 senonds 后、 开始第二个测试:

    校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 1 0
    校准器 wlan0 cc33xx_plt SET_MANUAL_calib -TX 1 -Rx 1
    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -preament_type 1 -phy_rate 1 -tx_power 31 -delay 3000 -pkt_mode 0
    校准器 wlan0 cc33xx_plt start_tx

    ....

     

    无线电工具:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihong:

    您使用哪种类型的 VSA 来测量 TX 功率? Litepoint、频谱分析仪、功率计还是其他设备?

    测量 TX 功率时、应对 10 个以上的数据包进行均值计算、是否进行均值计算?

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是无线连接测试仪 (Itenest WT-328)、 平均数量为 5。 以下是 屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihong:

    我正在内部与团队进行检查。 我将在下周初回到您身边。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    我认为您的捕获长度不足以捕获 5 个数据包(如果在 1DSSS 内每个数据包的长度为 100 字节)。

    您应将捕获长度定义为更大的值、至少 25ms。  

    请告诉我这是否适合您。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan Cohen

       将平均计数设置为 10、将捕获长度设置为 25ms。 两次测试之间仍然存在 1dB 的功率变化。 然而,我发现,如果

    两次测试之间的时间间隔超过 50 秒、两次测试的功率将保持稳定。 例如、TX 启动—5 秒后—TX 停止—之后

    50 秒——TX 启动、 如果以这种方式测量、功率将稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan Cohen

      您还有其他建议吗?  我建议您也可以在 BP CC33X1 上对其进行测试。 它也有同样的问题。 对其进行分析可能会更方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    任何更新?6 天已过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 、 Jonathan Cohen

      请尽快查看此问题。 我尝试了许多方法,但权力仍然波动。 这已经影响了我们的测试、因为我无法确定哪个功率 是实际的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    很抱歉耽误你的时间。

    我在设置中再次尝试了此操作、无论两次测试之间等待了多长时间、都仍然可以看到稳定的 TX 功率。

    我看到我的设置和您的设置之间的唯一区别是我们使用了一个光点测试仪作为 VSA。  

    我注意到、在您发送的所用仪表屏幕截图上、即使您使用的是 11b、射频标准也是 11a/g。  

    这可能会导致功率测量出现差异。

    我注意到的另一点是、在您发送的占空比下、对于 10 个 11b 数据包、25ms 的捕获时间不够长。 我用了 50ms。

    也会尝试一下。

    另一个要尝试的方法可能是使用不同的 PHY 速率/前导码类型。 看看那里的功率是否也不稳定。

    请告诉我这是否会产生影响。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我展示 LitePoint 设置的屏幕截图?  我将找到一个 LitePoint 设备、以便明天进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在“DSSS TxQuality“结果窗口的右上角看到 Litepoint 将传入数据包识别为 1DSSS。  

    希望这有所帮助。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

       我已经使用 Litepoint、进行了测试,并按您所说进行了设置,但问题 仍然存在。  我已经录制了测试会话的视频。 这将帮助您更直观地了解我的问题。 一种是在 BP-CC33X1 使用的无线电工具上进行测试、另一种是在我们的电路板卡使用的校准器工具上进行测试。

    e2e.ti.com/.../calibrator-tool-in-our-board-card.mp4

    e2e.ti.com/.../radio-tool-in-BP_2D00_CC33X1.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihong:

    从您的视频中可以看到、您将 LP-XDS110 与 BP-CC3351 一起使用。 您应仅将 LP-XDS110ET 与 BP-CC3351 一起使用、以实现正确配置。 确保按下图所示更改 LP-XDS110ET 上的跳线配置。

    此外、还建议将第二个 micro-USB 电源连接到 BP-CC3351、以便在测试静态射频时有足够的电流。

    请参见下图:

    我不确定这是您的问题、但也可以尝试这样做。

    我仍在查看您的视频、以了解问题所在。

    请在您以正确的配置进行测试后确认。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihong:

    除了我所说的尝试上面,还请尝试以下:

    尝试关闭无线电工具中的滑块、该滑块显示:“Tune Ch. and Calibrate on TX Start“。  

    在第一次测试中、应按 TUNE CHANNEL(调优通道)按钮、然后按 Calibrate(校准)、再按 TX START(TX 开始)

    在其余测试中、只能按下 TUNE CHANNEL(调谐频道)按钮而不进行校准。

    让我们看看这是否有作用。

    当您看到问题时、请发送捕获的固件日志。 我们也会介绍这些功能。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan Cohen

    如您所说、LPXDS110(标记为 TGT VDD) 上)上的 1\跳线位于 EXT 位置。 2\ 将第二个 micro-USB 电源连接至 BP-CC3351、

    3\ 在第一次测试时 、按 TUNE CHANNEL(调谐通道)按钮、然后按 Calibrate(校准)、然后按 TX START(TX 开始)、在其余测试中、只按 TUNE CHANNEL(调谐通道)按钮而不进行校准。

    但 问题仍然存在。 请查看图片、测试结果和固件日志。 日志中的 Time 460~597 是问题发生时间

      e2e.ti.com/.../time-460_7E00_597-the-issue-happen.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    请将 LP-XDS110 更改为 LP-XDS110 ET  视图。

    LP-XDS110 无法与 BP-CC3351 良好连接。

    谢谢、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan Cohen

      好的、我稍后会购买一个 LP-XDS110ET 来测试 BP-CC33X1。 但  现在另一个问题是  当我  使用校准器工具测试我们的模块、 电源仍然波动(不使用 LP-XDS110) 。 您可以通过观看我上周发送给您的视频获取详细信息、 请先看看这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    让我们看看您的硬件是否也有功率波动。

    请验证您的硬件电源是否能够支持数据表规格所需的电流消耗。  

    这是我们的数据表中的一个注释:

    您还应根据数据表验证正确的电压到达正确的器件引脚。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan

      我已经审查了我们的设计、我认为它应该能够满足要求。  附上我们的电源设计和电源管理芯片规格文档。 请帮助检查它。

     e2e.ti.com/.../power-management-chip.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan

      任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    建议您尝试测量在 3.3V 和 1.8V 电源上输入到 CC3351 的电流。 尝试在器件引脚附近串联一个电流探头、以便我们可以看到实际驱动到器件的电流大小。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan Cohen

     我明天将测量电路板卡上的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan Cohen

      我已经在板卡上测试了 VPA 3.3V 的电流。  

    第一次测试(校准器):

    电源: 17.6dBm。

    3.3V 电流: 最大 308.5327mA /平均 81.10236mA

    第二次测试(校准器):

    电源:  18.6dBm。

    3.3V 电流:  最大 340.6558mA /平均 88.50695mA

     还有一点、我使用 LP-XDS110ET 通过无线电工具测试 BP-CC33X1。  也存在功率波动的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    感谢增加的测量。 只是为了确认这个 3.3V 仅为 CC3351 器件供电正确吗? 这是在室温下测量的?

    我看到所有测量都是针对 11b 1M 的。 您是否在 11g/n 和其他速率上观察到类似的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dylan Hubbard

        只是为了确认这个 3.3V 仅为 CC3351 器件供电正确吗? 这是在室温下测量的?

    ----- 是的。

    该问题在 11b 上最为明显。 11g/n/a 的波动相对较小、大约在 0.3 到 0.5dB 之间。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    叶益雄

    感谢您的详细信息 — 我看到我们的现场支持团队也无法复制您看到的内容,并将向您发送他们的硬件以进行评估,以排除 Booster Pack 的问题。 如果硬件启动导致相同的问题、那么我认为问题出在您的测试程序、因为似乎没有人会重现您当前看到的问题、并且没有其他客户突出显示类似的行为。

    我将继续提取其他数据点、以便我们在头脑风暴中考虑更多根本原因。 您能否确认是否使用无线电工具中的较低 TX 功率设置运行此测试? 如果没有、我们可以尝试使用 15dBm 的 TX 功率设置吗?