This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:预期占空比

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1593283/cc3351-expected-duty-cycle

器件型号: CC3351

您好 TI。

 

我还有一个问题是我们的认证合作伙伴提出的。

我不确定 Wi-Fi 和蓝牙测试是否有预期占空比。  

我认为 SimpleLink Wi-Fi 工具箱具有 Wi-Fi 数据包长度开始和延迟以及蓝牙有效载荷长度和数据包间隔的默认值。  我打算使用这些值。

是否有需要使用的特定值?  与这些默认值相关的占空比是多少?  我可以在频谱分析仪上对其进行测量、但如果您从头顶了解、那将会非常棒!

image.png

 

谢谢、

Edward

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您不需要将特定值用于数据包和延迟设置。 您的目标是在所有费率下实现 30% DC。  设置是流畅的,允许您更改它们以实现这一点 :)  

    此致、

    Josh