This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:SDK 9.20、LP Rev. A 和 CCS 20.3.1 - CAN't Get programming/debug to work — 看似无集成无法正常工作

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1599835/cc3551e-sdk-9-20-lp-rev-a-and-ccs-20-3-1---can-t-get-programming-debug-to-work---seemless-integration-not-working

器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件: LP-EM-CC35X1SysConfig

您好!

我觉得有点像在圈子里走:)

我将 LP-EM-CC35x1 修订版 E3 和 SDK 9.19 升级到新版本 Rev. A 和 SDK 9.20。

根据文档、这应该是开箱即用的:

 

所以,很多表明这种信念:)
但是、在导入和编译后、编程和调试都不起作用。

image.png

image.png

我只是得到这个错误:

image.png

我做了初始化/激活板和工厂版本的 network_terminal 确实在板上工作:

image.png

那么、我在这里遗漏了什么?  

BR、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,解决方案是“像以前一样“  Rolling eyes — 添加  

    "loadSymbolsOnly": true

    ...到“projectInfo"对象“对象(在 launch.json 中)、然后它就可以工作了。

    因此、几乎是一个无缝集成。

    面向持有较新版本  LP-EM-CC35x1 电路板的脚注(至少针对修订版 A):请记住将 SysConfig 中的闪存类型更改为较大版本 IS25WJ064F:

    (否则,似乎刷写成功,但无法成功... 至少不是正确的位置)