This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:无法使用 LP-XDS110ET 在 CC3551ejna 中加载固件

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1588691/cc3551e-unable-to-load-firmware-in-cc3551ejna-with-lp-xds110et

器件型号: CC3551E

尊敬的团队:

使用 CSS 20.3 IDE 和 SDK 的 Im:simplelink_wifi_sdk_9_20_00_17_ea   
Im 尝试刷写软件 ble_wifi_protracting exmaple、它被批量运行、但刷写失败。  

错误消息:文件加载器:验证失败:无法写入 0x10002000:目标未连接。

我按照以下片段连接、

 image.png

请为此提供帮助。

谢谢。此致、

Abinesh.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    根据您的代码片段、您使用的是 Rev E2 板、它与您所使用的 SDK 版本不兼容。 如果要继续使用当前的 SDK、则需要 Rev E4 板。 否则、您将需要使用 9.13 至 9.19 版 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BLiu:

    感谢您的答复。

    很抱歉、我从文档中获取它只是为了显示连接。

    我正在使用 LP-EM-CC35x1 REV E3 视图。
    对于这个电路板、我是否还需要使用 SDK 9.13 至 9.19

    谢谢。此致  

    Abinesh.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BLiu

    我已安装 simplelink_wifi_sdk_9_13_00_13_ea 和 simplelink_wifi_sdk_9_19_00_01_ea 两个版本   

    并检查、但仍然收到两个 SDK 的以下错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否验证是否执行了此步骤?

    图像 1:

    图像 2:

    请注意、这适用于 Wi-Fi SDK 9.13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在使用相同的 9.13 wifi SDK 并删除步骤:8 ,但我仍然得到下面的错误,刷新

    以下是我的项目依赖项:

    谢谢。此致  

    Abinesh.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确保遵循指南的其余部分? 我能够让它在我的最后工作 即使您使用的是 CCS 20.3 版本、也可以按照 9.13 工程的 CCS 设置进行操作。 您可以在此处找到它:

    我知道上面显示的是 CCS 20.1.1、但 9.13 SDK 示例的这些步骤也适用于 CCS 20.3。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经遵循了相同的步骤、但我面临着相同的问题  

    我发现在我的产品列表中没有看到 SDK WIFI-PLUGIN、这是导致问题的原因吗?

    谢谢。此致

    Abinesh.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络终端是否也会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的 网络终端 工程 empty_project 也会产生相同的误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    您可以尝试以下步骤吗?

    (记下 XDS 序列号的属性 ID、其中 Mine 是从 Wi-Fi 工具箱检索到的 LS4209NI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    出厂编程工作正常,之后我检查了 JSON 文件,有些缺失,请检查下面的片段。 我尝试刷写/调试工程、但工程无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请使用此 JSON 模板。 我刚刚意识到我在屏幕截图中发送的 JSON 有一些不正确的东西。 我的道歉。

          “name":“:“CC35xx_network_terminal",“,</s>、
          “类型““CCS-debug",“,</s>、
          “请求““启动“
          “projectInfo":“:{
            “name":“:“CC35xx_network_terminal",“,</s>、
            “ResourceID":“:“/CC35xx_network_terminal",“,</s>、
            “loadSymbolsOnly":“:true
            “AutoBuild":“:正确
          }、
          “debugerSettings":“:{
            “targetConfigs/CC35X1 .ccxml“:{
              “XDS110 Texas Instruments 调试探针/CS_DAP_0“:{
                “数据““\"1.0\"编码“编码="UTF-8\"“="UTF-8\" standalone“ standalone ="no\"“ ="no\"?>\n“?>\n</s>“ \n\n <property id=\“TOOLBOX_PATH\"></xmt-block>“ !!!此处为工具箱路径!!! \n \n\n <property id=\“SERIAL_NUMBER\"></xmt-block>“ “LS42092I"</s>“ \n \n\n <property id=\“ACTION\"></xmt-block>“ 编程和调试 \n \n\n \n“
              }、
              “XDS110 Texas Instruments 调试探针/APP_MCU“:{
                “数据““\"1.0\"编码“编码="UTF-8\"“="UTF-8\" standalone“ standalone ="no\"“ ="no\"?>\n“?>\n</s>“ \n\n <property id=\“AutoResetOnConnect\"></xmt-block>“   1. \n  \n\n \n“
              }
            }
          }
        }
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经更改了 JSON 文件,但它显示了下面的错误.

    我有两个 LP_XDS110ET、我使用  LS4207V8 和 LS4200DH 更改了 JSON 文件中的 ID、并在 simple_link_wifi 工具箱中获取了这两个 ID、

    我进行了相同的检查、u 共享的错误仍然相同。

    您可以在 EVK 设置下方进行检查吗

    谢谢。此致

    Abinesh.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、设置看起来很好。

    我假设您确保检测到的 XDS110 序列号也是您放入 JSON 中的序列号?  我还再次检查了您的依赖关系、您能确保它是 1.23.1 吗? 在尝试通过 CCS 进行调试之前、您是否出厂编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我假设您确保检测到的 XDS110 序列号也是您放入 JSON 中的序列号?   

    是的、我从 WiFi 工具箱获取了序列号

    依赖项、您能确保它是 1.23.1 吗?  

    是的,我检查了相同的 1.23.1 .

    ...

    在尝试通过 CCS 进行调试之前、您是否出厂编程?

    是的、我做了同样的流程。

    但仍然收到相同的误差。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、当您尝试另一个 XDS110ET 时会发生什么情况? 在最坏的情况下、您只需构建工程、然后转到 Wi-Fi 工具箱中的此文件夹:

    获取正确的图像并将其插入 Wi-Fi 工具箱编程器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以刷写工程、但仍然可以看到如下所示的错误。

    1. 闪烁后、当我按下 EVK 上的 RST 按钮时、电路板无法引导。 它仅在刷写或调试期间启动。

    2. 我导入了 cc35xx_network_terminal 投射并更新 JSON 文件 — 它工作正常。
      但是、在导入时的同一工程/不同工作区中 BLE_WIFI_PROVISIONING 项目并使用正确的项目名称更新了 JSON 文件、我开始出现构建错误。

    您能帮我解决这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    似乎你在和我一样的车道上跑步 — 只需一周的延迟Slight smile  

    查看此处:
    CC3551E:CC35x1 (LP-EM-EVB) 无法在 RST 按钮/电源开启时加载应用程序(但在从调试器刷写时工作)

    您需要添加另一个编译后的脚本、并使用另一种闪存方法(使用实验方法 — 而不是默认 Ctrl-F5 分配的方法)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    你能尝试马丁的建议吗?  

    如果不起作用、您能否尝试使用旧版编译后处理步骤(请参阅 Wi-Fi 工具箱中的旧版编译后处理步骤脚本以了解要放置的参数)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我遵循了 Martin 的建议、

    但在我的 SDK (SimpleLink Wi-Fi Toolbox 3.1.12) 中、我没有需要在 Executable Actions 下添加的路径

    >如果不起作用、是否可以尝试旧版编译后步骤(请参阅 Wi-Fi 工具箱中的旧版编译后步骤脚本以了解要放置的参数)。

    我不完全了解这款器件。
    你能简单地解释一下,我应该做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    哦、我想您去了最新的(可用)SDK 9.19(您在上面提到过您已安装 simplelink_wifi_sdk_9_19_00_01_ea) 。  
    它随附 SimpleLink 3.1.21。

    我的说明适用于 SDK 9.19/SL 3.1.21、其中 CCS 中的各个步骤/指令替换为一(两个) 批处理文件。

    考虑升级您的项目以使用较新的 SDK — 我认为这可以减轻确定何时调用哪些步骤 (批处理文件)的麻烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、当我导入时、在同一项目/不同的工作区中 BLE_WIFI_PROVISIONING 项目并使用正确的项目名称更新了 JSON 文件、我开始出现构建错误。

    您能展示一下您所谈论的构建错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin  

    SDK 升级后、我无法加载固件、遇到以下错误

    首先、当我尝试通过 CMD 提示符添加补丁文件时遇到以下错误

    我尝试使用“./add_CC35xx.exe"和“和“./add_cc35xx.exe"均“均  无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、看到上面显示的错误(尤其是对于 CCS 20.1.1)、 在运行该可执行文件之前、您是否已从 SDK-INSTALL-DIR /tools/cc35x1_device_support 中提取、复制并粘贴正确的文件到 CCS_INSTALL_DIR/ccs/cs_base?