This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:如何使用校准器发送 BLE TX 音

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1590835/cc3351-how-to-send-ble-tx-tone-useing-calibrator

器件型号: CC3351

尊敬的 TI 专家

  如何使用校准器发送 BLE TX 音调、我只找到了 wifi TX 音调命令。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      任何更新?5 天已过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有针对双 TX 音调的校准器工具命令。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      但我们需要它、因为 SRRC 认证需要测试 BLE TX 音调。  或者是否有任何其他发送方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     是否有任何更新? 我们需要尽快进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    您也可以使用此命令在 BLE 范围内测试 TX 音调。 此命令不是专门针对 Wi-Fi 的、TX 音调既不是 Wi-Fi 也不是 BLE、因为它未经过调制。

    您可以使用偏移频率来测试 BLE 所需的任何频率。 例如、如果您想测试 BLE 通道 37 (2402MHz)、那么您需要首先将该通道调优到 wifi 通道 1 (2412MHz)、然后将偏移设置为–10MHz(偏移=–40)。

    校
    准器 wlan0 plt power_mode on calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 1 0
    calibrator wlan0 cc33xx_plt SET_manual_calib-tx 1 -rx 1 
    校准器 wlan0 cc33xx_plt TX_START_TONE 2 –40

    此致、
    Jonathan