This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:信标漂移导致高睡眠电流

Guru**** 2949170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1599068/cc3120-high-sleep-current-due-to-beacon-drift

器件型号: CC3120

您好、

我们在我们的产品上使用的是 Wi-Fi CC3120RNMARGKR 器件以及 SLI v3.22.0.1。 借助此 SDK、我们可以在特定环境中看到睡眠期间连续唤醒、并且会消耗更多电流并影响产品的电池寿命。

我们开始与 TI 团队进行讨论(电子邮件通信)、发现这是信标漂移导致的。 我们共享了之前进行调查所需的所有 NWP 和 MAC 日志。

我们获得了 TI 提供的新 Beacon 参数值 (NDA)、以试用 SLI v3.22.0.1。 但是、这种做法行不通、在某些环境中仍然会出现高睡眠电流。

连接了在睡眠时间内发生连续唤醒的功率分析仪日志屏幕截图。

我们需要您的支持来解决此问题、这将延长现场的电池寿命。

如有任何问题、敬请告知。

谢谢您、

Bharath Raj

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谁支持你?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在莱尼奥之前,科比和迈克尔支持调查。 Michael 知道这个问题的背景。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    迈克尔离开 5 年前和 Kobi 离开 2 年前,所以我不知道我们是否有这些。

    最后的结论是什么?

    我假设您有最近的日志、如果它已重新打开。 您能分享吗?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    是 Shklyarman、Michael 之前为您提供帮助的人、我将在电子邮件链中与您联系以供参考。

    最棒的餐厅

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的