This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:通过主机 MCU 进行 CC3100MOD R11MAMOBR 模块固件升级

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, UNIFLASH, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1603404/cc3100mod-cc3100mod-r11mamobr-module-firmware-upgrade-through-host-mcu

器件型号: CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3100

我在我们已经在现场的产品中使用了 cc3100MOD。 该产品可以通过 cc3100MOD 下载新的主机 MCU 镜像 (STM32F429) 并自行重新编程。 但是、要升级 CC3100MOD firmware、可以使用以下哪种方法?

第一 种方法是下载 CC3100MOD 固件映像(同时将其放置在外部闪存或其他闪存中)、然后通过正常的 SPI 接口将该新映像编程到 CC3100MOD 中。 这是可能的吗?

第二种方法是通过 UART 接口来实现、这是模拟 uniflash 协议吗? 如果后者成立、是否有可用的 C 文件用于将 uniflash 仿真到 MCU 应用程序固件中?

在当前的硬件设计中、主机 MCU 通过 SPI 线路与 CC3100MOD 连接、MCU 和 CC3100 之间没有 UART 通信。 如果我必须使用第二种方法、那么我们必须从现场调用所有器件、使硬件兼容。

如对上述细节作出任何澄清、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅本 指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发布此查询之前、我有了本指南。 但本指南有点令人困惑、因为它没有清楚地说明当模块 SPI 线路连接到主机 MCU 时是否可以通过 SPI 进行升级。 请您告诉我、这是否可行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您可以通过 SPI 接口(文件系统 SL_ API)更新服务包。 更多详细信息、请参阅 OTA 更新代码。 但如果要使用 嵌入式 编程、则需要使用 UART。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复