Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, UNIFLASH, CC3100
器件型号: CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC3100
我在我们已经在现场的产品中使用了 cc3100MOD。 该产品可以通过 cc3100MOD 下载新的主机 MCU 镜像 (STM32F429) 并自行重新编程。 但是、要升级 CC3100MOD firmware、可以使用以下哪种方法?
第一 种方法是下载 CC3100MOD 固件映像(同时将其放置在外部闪存或其他闪存中)、然后通过正常的 SPI 接口将该新映像编程到 CC3100MOD 中。 这是可能的吗?
第二种方法是通过 UART 接口来实现、这是模拟 uniflash 协议吗? 如果后者成立、是否有可用的 C 文件用于将 uniflash 仿真到 MCU 应用程序固件中?
在当前的硬件设计中、主机 MCU 通过 SPI 线路与 CC3100MOD 连接、MCU 和 CC3100 之间没有 UART 通信。 如果我必须使用第二种方法、那么我们必须从现场调用所有器件、使硬件兼容。
如对上述细节作出任何澄清、将不胜感激。