This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551 EVM 审查。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1602802/cc3551e-cc3551-evm-review

器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件: LP-EM-CC35X1

尊敬的 TI 专家:

我们是 TI 的第三方合作伙伴。

我们已经完成 TI CC3551 模块设计。

我们测量了 EVM。

结果作为附件文件。

CC3551_LP_module_EVM.xlsx

我们将与 TI CC3551 LaunchPad 进行比较。

您对我们的模块有什么建议吗?  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享您执行的每个测试的数据包长度、延迟和 phy 速率?  

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的留言。

    我们的测试配置如随附的 PDF 中所示、其中包括每次测试使用的数据包长度、延迟和 PHY 速率。

    如果您需要任何其他详细信息或说明、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../_EA4E6856BE8B6E7F2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../_EA4E6856BE8B6E7F_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weli:

    结果看起来不错、与我们的基准 LP-EM-CC35X1 相当。  

    通常、更好的 EVM 测试使用更高的 PHY 速率、例如 MCS7、因为这里的 EVM 要求比 MCS0 更严格。

    我建议尝试比较 MCS7 和 LP-EM-CC35X1 的模块 EVM 结果。  

    您的模块上的 TX 功率似乎也略低、这可能是因为除了我们的基准元件之外还使用了其他滤波器、或者因为射频布线上存在阻抗不匹配。

    BTW、您是否提交了设计审查? 您可以通过在此处发送电子邮件来提交: connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的答复。

    1. 我刚刚提交了 CC3551 电路设计进行审核。

    2. 我还在 MCS7 上测试了性能、如随附的文件所示。

    如果您有任何疑问或需要其他信息、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../TA3551UA_2D00_A-DK_5F00_MCS7.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weli:

    我将查看您的设计并在接下来的几天内提供反馈。

    至于您发送的结果、EVM 看起来不错、但 TX 功率略低于预期。

    您考虑了电缆损耗吗? 您使用哪些设备来测量 TX 功率和 EVM?

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    关于我们的测试设置、 电缆损耗约为 1.5dB

    我们的 EVM 测量是使用执行的 中国制造仪器 、型号 WT200
    可通过以下链接获取产品信息:
    en.itenest.com/.../1167388192513085440.html

    如果您需要任何其他信息或希望我们执行进一步的测试、请告知我。

    此致、
    Werili Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weli:

    即使电缆损耗为 1.5dB、TX 功率似乎低于我们的基准 LP-EM-CC35X1。  

    您的模块使用我们相同的基准射频元件、因此应该有所不同。

    这可能是射频布线上存在阻抗不匹配、因为特性阻抗并不始终为 50 欧姆。

    您是否与 PCB 供应商确认了您设计中使用的 CPWG? 您的堆叠、与接地的间隙和布线厚度是多少?

    此致、

    Jonathan