This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:SimpleLink Wi-Fi Toolbox v3.2.19–CC3551E 时编程器连接失败(错误代码–260)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3551E, LP-EM-CC35X1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1586221/cc3551e-simplelink-wi-fi-toolbox-v3-2-19-programmer-connection-failure-with-cc3551e-error-code--260

器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件: LP-EM-CC35X1、UNIFLASH

您好的团队、


将最新的 SimpleLink Wi-Fi 工具箱 v3.2.19 与 CC3551E 开发板配合使用时、我面临着一个问题。相同的设置在旧版本的工具箱 (simplelink_wifi toolbox_win_3_1_12) 中可以正常工作、但版本 3.2.19 无法连接到该器件。

环境:

板:CC3551E 开发板

Toolbox 版本:3.2.19(新)

上一版本(工作): 3_1_12  

SDK:simplelink_wifi_sdk_9_20_00_17_ea

主机操作系统:Windows 10 64 位

连接:板载 XDS110 调试器

较旧的工具箱使用相同的硬件和电缆设置正确连接和编程、因此在 v3.2.19 中、它似乎是 XDS110 通信层的回归或变化。
请确认 Toolbox v3.2.19 和以前版本之间的 XDS110 接口或 DAP 连接 API 是否有任何更改? 是否有可与 CC3551E 配合使用的权变措施或推荐版本?

image.png

image.png

谢谢您、

Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    该工具箱仅与 CC35xx 电路板的特定版本兼容。 您使用的 LaunchPad 是哪个版本? 如果是 Rev E3、您只能使用具有 Wi-Fi Toolbox 3.1.21 的 SDK 9.19。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已尝试安装 SDK 9.19.00.02 和使用的配置 SimpleLink Wi-Fi 工具箱 v3.1.21 但我仍然面临着同样的问题。

    我正在使用 LP-EM-CC35X1 Launchpad、修订版 E3

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在我这边看不到这个问题 您能否发送包含您在使用 SDK 9.19 和 Wi-Fi 工具箱 3.1.21 时看到的错误的屏幕截图、以及硬件配置的图片? 我只想确认几点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在这里附上了 包含错误 和硬件配置图片的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法重现您的问题。 您的硬件设置看起来正确、我假设您的屏幕上的 XDS110 序列号为空白、因为它提示了错误? 您可以尝试使用不同的 XDS110 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    移除并重新连接 XDS110 修复了问题:Toolbox 现在会检测到调试器并完成编程。 如果出现任何其他问题、我将继续测试并返回报告。

    我还想了解版本差异、以便排除硬件原因。 请确认有关 E3→E4 的以下更改。 如果您可以在 E3 和 E4 之间共享 E4 发行说明、修订历史记录或原理图/BOM 差异、我会将它们与我的主板进行比较。

    此致、
    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    修订版 E3 和修订版 E4 是略有不同的芯片 、因为修订版 E3 使用 PG1 器件、而修订版 E4 使用 PG2 器件。 因此、与它们关联的 SDK 是不同的、不可互换、因为 SDK 使用不同的固件。

    为您所在地区提供服务的 FAE 应提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BLiu:

    感谢您的支持。

    我还有一些关于硬件兼容性和编程的其他问题:

    1. 如果我订购了新的 CC3551 IC(最新器件版本)、我能否在现有 LP-EM-CC35x1 Rev E3 电路板上替换它并继续将其用作目标器件?

    2. Rev E3 LaunchPad 是否与较新的 CC3551 PG2 器件完全兼容、或者电路板上是否需要进行任何硬件修改以支持新器件?

    3. 如何使用 UniFlash 对 CC3551 模块进行编程?
      具体来说、将固件映像加载到器件中的正确过程是什么、包括如何选择文件和在 UniFlash 中设置正确的闪存地址?

    请阐明是否支持使用较新的 CC3551 IC 对 Rev E3 板进行返工、并提供有关用于编程的正确 SDK、Toolbox 版本的指导。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    1.在本周结束时回复您

    2.在本周结束时回复您

    3.您不使用 UniFlash 对 CC3551 模块进行编程、而是使用 Wi-Fi 工具箱。 您应该使用安装与器件兼容的 SDK 时附带的 Wi-Fi 工具箱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的耐心。

    1.是的。

    2.是兼容。

    TI.com 上提供了新 SDK、安装 SDK 也会安装正确的工具箱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的耐心。

    我用最新的器件版本替换了现有 LaunchPad 上的 CC3551E IC。 使用最新的 SimpleLink Wi-Fi 工具箱、我能够成功刷写二进制文件。

    但是、启动后、UART 控制台上没有输出。
    我还将工程导入 CCS、然后重新构建它、然后注意到工程设置中的编译后处理步骤为空(空值)。
    重建后、尝试调试、但 CCS 未检测到目标设备。

    请您澄清一下:

    1. CC3551E 工程是否必须执行编译后处理步骤?

      • 如果是、您能否分享应该添加的确切编译后处理命令?

    2. 在较旧的 LaunchPad 版本上使用最新的 CC3551E 器件时、是否需要更改 CCS 工程设置(存储器映射,链接器选项,启动映像生成等)?

    3. 缺少编译后处理步骤能否说明引导后无 UART 输出以及 CCS 目标检测失败?

    4. 使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱加载 CCS 构建工程的输出二进制文件的正确过程是什么?

      • .bin.hex.outToolbox 预期会生成哪些文件(,,)?

      • 通过工具箱刷写 CCS 构建的映像时、是否有任何地址偏移量或映像格式要求?

    5. 有关新器件版本的正确 CCS 编译流程和工具箱刷写过程的任何指导

    SDK 版本:simplelink_wifi_sdk_9_21_00_15

    工具箱版本:simplelink_wifi_toolbox_win_4_0_13

    CCS 版本:CCS 20.4.0

    闪存设备: IS25WJ032F

    目标设备: - LP-EM-CC35X1 Launchpad、修订版 E3 替换为最新的 PG2 器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您说、在使用 4.0.13 工具箱进行出厂编程时、您看不到网络终端示例加载了吗?

    不需要进行任何软件方面的更改。 如果您有 CCS 20.4 以及最新的 SDK 和工具箱、则应该只需在您的器件上导入调试的 ticlang 工程即可。

    但是、以下是网络终端示例的编译后步骤(您不应该看到任何内容)。

    低于您在出厂编程之前在工具箱中放置的内容吗? 您是否可以在出厂编程步骤中完全擦除闪存(应该选中一个复选框)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BLiu、感谢您的支持。

    当前状态:使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱、我能够刷写默认映像、并且器件可以正确引导。 刷写默认映像后、我可以看到预期的 UART 日志、因此硬件、UART 和引导流程看起来不错。 这样可确认 Toolbox +设备连接正常工作。

    观察到的问题:

    当我将 CC3551 SDK 工程导入 Code Composer Studio (CCS) 并尝试连接/调试时、CCS 中未检测到目标板 (XDS110 未显示板名称 CC3551)。所需的 XDS110 固件更新已由 CCS 工具完成。

    CC3551E 所需的任何特殊目标配置/ GEL /ccxml

    通过工具箱进行刷写时、CCS 生成的 bin 无法引导

    我在 CCS 中构建了工程、当我使用 Wi-Fi 工具箱加载这些 CCS 生成的二进制文件时、器件无法引导(无 UART 输出)。但是、默认工具箱映像可在同一电路板上正确引导。 应通过 Toolbox 刷写 CCS 中的哪些确切输出文件?

    请参考 CC3551E 的正确 CCS 构建→映像生成→工具箱刷写流程以及 CCS 未检测到连接目标的原因。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您能否用 network_terminal 示例直观地展示在 Code Composer Studio 中点击“Debug"时“时会发生的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BLiu:

    请参阅图像。

    OUTPUT:
    
    **** Running executable action 'Toolbox - Post Build Steps' for project 'network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang' ****
    
    > C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/ccs/utils/bin/gmake.exe -s -f C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/simplelink_wifi_toolbox_win_4_0_13/scripts/makefile all SDK_DIR=C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/simplelink_wifi_sdk_9_21_00_15 SYSCONFIG_ARTIFACT=E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug/syscfg BUILD_DIR=E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug BUILD_ARTIFACT=E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang.out TOOLBOX_DIR=C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/simplelink_wifi_toolbox_win_4_0_13
    "Building programming instructions image..."
    2026-01-19 14:02:34,261: 
            +==============================================================================+
            |                        VENDOR IMAGE SIZE INFORMATION                         |
            +==============================================================================+
            |                                                                              |
            |   Maximum Vendor Image Size:   3044 KB                  |
            |                                                                              |
            |   This is the maximum size available for your application image.             |
            |   Please ensure your vendor image does not exceed this limit.                |
            |                                                                              |
            +==============================================================================+
        
    2026-01-19 14:02:34,331: Saved programming instructions image with dummy signature bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\programming_instructions_image.unsign.bin
    2026-01-19 14:02:34,332: Saved part of programming instructions image bin file to sign at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\programming_instructions_image.forsign.bin
    "Signing programming instructions image..."
    2026-01-19 14:02:37,146: Saved sign programming instructions image bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\programming_instructions_image.sign.bin
    "Building programming action request..."
    2026-01-19 14:02:38,933: Saved action request bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\programming_action_request.unsign.bin
    2026-01-19 14:02:38,933: Saved action request to sign bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\programming_action_request.forsign.bin
    "Signing programming action request..."
    2026-01-19 14:02:41,926: Saved sign action request bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\programming_action_request.sign.bin
    "Building debug action request..."
    2026-01-19 14:02:44,328: Saved action request bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\debug_action_request.unsign.bin
    2026-01-19 14:02:44,328: Saved action request to sign bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\debug_action_request.forsign.bin
    "Signing debug action request..."
    2026-01-19 14:02:46,221: Saved sign action request bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\debug_action_request.sign.bin
    "Building conf.bin from : C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/simplelink_wifi_toolbox_win_4_0_13/ini-composer/cc35x1e_conf_default/"
    2026-01-19 14:02:48,469: Conf key path not provided! INI CRC will be not calculated
    2026-01-19 14:02:48,506: Successfully generated E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug/toolbox/cc35xx-conf.bin from custom inputs
    "Building primary vendor image..."
    2026-01-19 14:02:51,070: Saved vendor image with dummy signature bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\primary_vendor_image.unsign.bin
    2026-01-19 14:02:51,072: Saved part of vendor image bin file to sign at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\primary_vendor_image.forsign.bin
    "Signing primary vendor image..."
    2026-01-19 14:02:53,115: Saved sign vendor image bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\primary_vendor_image.sign.bin
    "Building boot sector image..."
    2026-01-19 14:02:54,770: Saved Boot Sector image at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\boot_sector_image.bin
    "Building primary TBL image..."
    2026-01-19 14:02:57,126: Saved ti bootloader image GPE bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\primary_tbl_image.bin
    "Building primary WSOC image..."
    2026-01-19 14:02:59,125: Saved TI Wirless FW image GPE bin file at E:\Codes\BLE\BLE5_Production_Codes\A_BLE_Wi-Fi\CC3551X\SDK_9.21.00\NETWORK_TERMINAL\network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang\Debug\toolbox\primary_ti_wireless_fw_image.bin
    "Building tool_settings.json"
    2026-01-19 14:03:00,809: Saved tool_settings.json file at E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug/toolbox/tool_settings.json
    "Process completed successfully"
    
    **** Running executable action 'Toolbox - Post Build Steps' for project 'network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang' ****
    
    > C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/ccs/utils/bin/gmake.exe -s -f C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/simplelink_wifi_toolbox_win_4_0_13/scripts/makefile all SDK_DIR=C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/simplelink_wifi_sdk_9_21_00_15 SYSCONFIG_ARTIFACT=E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug/syscfg BUILD_DIR=E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug BUILD_ARTIFACT=E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang.out TOOLBOX_DIR=C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/simplelink_wifi_toolbox_win_4_0_13
    "Process completed successfully"
    
    **** Running executable action 'Toolbox - Post Build Steps' for project 'network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang' ****
    
    > C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/ccs/utils/bin/gmake.exe -s -f C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/simplelink_wifi_toolbox_win_4_0_13/scripts/makefile all SDK_DIR=C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/simplelink_wifi_sdk_9_21_00_15 SYSCONFIG_ARTIFACT=E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug/syscfg BUILD_DIR=E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug BUILD_ARTIFACT=E:/Codes/BLE/BLE5_Production_Codes/A_BLE_Wi-Fi/CC3551X/SDK_9.21.00/NETWORK_TERMINAL/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang/Debug/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang.out TOOLBOX_DIR=C:/ti_wifi_cc3551_9.21.00/simplelink_wifi_toolbox_win_4_0_13
    "Process completed successfully"

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh。

    对于 launch.json、在 CCS 20.4 中、如果需要、则应该不需要修改 if。 它应该如下所示:

          “name":“:“network_terminal_LP_EM_CC35X1 FreeRTOS _ticlang“
          “类型““CCS-debug",“,</s>、
          “请求““启动“
          “projectInfo":“:{
            “name":“:“network_terminal_LP_EM_CC35X1 FreeRTOS _ticlang“
            “ResourceID":“:“/network_terminal_LP_EM_CC35X1 _freertos_ticlang“
            “loadSymbolsOnly":“:true
          }、
          “连接“:[
            {
              “name":“:“USB XDS110 Texas Instruments 调试探针“
              “核心“:[
                {
                  “name":“:“APP_MCU",“,</s>、
                  “debugerSettings":“:{
                    “数据““\"1.0\"编码“编码="UTF-8\"“="UTF-8\" standalone“ standalone ="no\"“ ="no\"?>\n“?>\n</s>“ \n“
                  }
                }
              ]
            }
          ]
        }
    我不知道为什么您的 launch.json 配置缺少“loadSymbolsOnly":“:true。 您能否在“resourceId"下“下添加该行、然后重试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BLiu:  

    感谢您的支持。

    更新:通过 CCS/JTAG 进行编程成功、应用程序正确引导并显示 UART 日志。

    现在、我想使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱对 CCS 构建的应用程序进行编程。
    请您澄清一下:

    • 哪个 CCS 输出文件应该与工具箱一同使用?

    • 在 CCS 中是否需要编译后处理步骤才能生成与工具箱兼容的映像。

    • 通过工具箱刷写 CCS 编译的应用程序以使其正确引导的推荐工作流程。

    谢谢 你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    CCS 使用 TOOLBOX-INSTALL-DIR /脚本中 Wi-Fi 工具箱中的 makefile。

    请随时将其用作灵感。