This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:AP+STA+BLE 它是否并行工作?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1610815/cc3551e-ap-sta-ble-will-it-work-parallel

器件型号: CC3551E

尊敬的团队:

 

Im 使用 CCS 20.3 和 SDK 9.21、wifi_ble_protracting 项目、其中我添加了 AP+BLE、我测试了它的工作状态、STA+BLE 的工作状态良好、

但当我启用所有三个 AP ,STA,BLE :启用所有三个,但连接的 AP & STA 不是发生的,试图连接,但它失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    支持此功能、但可能会对性能产生一些影响。 您正在处理什么连接问题? 您能否发送当前所遇到的屏幕截图和监听器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    STA 我通过传递 SSID 和密码进行连接、然后我尝试使用移动设备连接 AP、尝试连接但不连接下面的输出


    对等 MAC:3e:0D:CA:D6:4C:F2

    RX Packet:接收到 Hlid 的 ADDBA 帧:3、uControlledLink:3、Queue_Receive 0。 uBAParameterField:0x1002 会话已建立。

    错误消息 Queue_Pass 包:错误! 收到且有状态错误 EStatus:5

    已删除对等 MAC:3e:0D:CA:D6:4C:F2


    对等 MAC:3e:0D:CA:D6:4C:F2


    已删除对等 MAC:3e:0D:CA:D6:4C:F2  

    AP 模式正在连接且断开持续发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对此进行深入研究。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已将设备设置为接入点、基站和广播 BLE 设备(我能够在手机上看到它)。

    请查看下面的日志(是的,我误键入了我最初尝试连接的 AP,因此您会在那里看到错误)。 将我的 CC35xx 连接到纳斯达克命名的 AP 后、将一台 Mac 设备连接到 我的 CC35xx、然后自动断开连接。

    e2e.ti.com/.../network_5F00_term_5F00_logs.txt

    不过、这是利用网络终端、而不是 WIFI_BLE_PROVISION。 您是否能够在网络终端中看到一些成功? 这为我们提供了一个使用基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、   

    我使用进行了检查 网络终端 和 STA+AP  正常工作 皮秒。

    我现在将在我的中检查相同内容 WIFI_BLE_PROVISIONING 项目并返回给您。

    我还有一个问题 Internet 共享

    • 移动设备 1 连接到 STA 模式下的 CC3551E

    • 移动设备 2 连接到 AP 模式下的 CC3551E

    Mobile-2 连接成功、但是 不能访问互联网

    有任何问题吗 启用网络桥接/互联网共享所需的其他命令或配置 介于 STA 和 AP 接口之间?
    如果是、您能否提出需要添加的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您问这个问题。

    还没有对应的命令或配置。