Other Parts Discussed in Thread: CC3551E
器件型号: CC3551E
尊敬的团队:
Im 使用 CCS 20.3 和 SDK 9.21、wifi_ble_protracting 项目、其中我添加了 AP+BLE、我测试了它的工作状态、STA+BLE 的工作状态良好、
但当我启用所有三个 AP ,STA,BLE :启用所有三个,但连接的 AP & STA 不是发生的,试图连接,但它失败。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
STA 我通过传递 SSID 和密码进行连接、然后我尝试使用移动设备连接 AP、尝试连接但不连接下面的输出
对等 MAC:3e:0D:CA:D6:4C:F2
RX Packet:接收到 Hlid 的 ADDBA 帧:3、uControlledLink:3、Queue_Receive 0。 uBAParameterField:0x1002 会话已建立。
错误消息 Queue_Pass 包:错误! 收到且有状态错误 EStatus:5
已删除对等 MAC:3e:0D:CA:D6:4C:F2
对等 MAC:3e:0D:CA:D6:4C:F2
已删除对等 MAC:3e:0D:CA:D6:4C:F2
AP 模式正在连接且断开持续发生。
您好:
我已将设备设置为接入点、基站和广播 BLE 设备(我能够在手机上看到它)。
请查看下面的日志(是的,我误键入了我最初尝试连接的 AP,因此您会在那里看到错误)。 将我的 CC35xx 连接到纳斯达克命名的 AP 后、将一台 Mac 设备连接到 我的 CC35xx、然后自动断开连接。
e2e.ti.com/.../network_5F00_term_5F00_logs.txt

不过、这是利用网络终端、而不是 WIFI_BLE_PROVISION。 您是否能够在网络终端中看到一些成功? 这为我们提供了一个使用基准。
您好、
我使用进行了检查 网络终端 和 STA+AP 正常工作 皮秒。
我现在将在我的中检查相同内容 WIFI_BLE_PROVISIONING 项目并返回给您。
我还有一个问题 Internet 共享 :
移动设备 1 连接到 STA 模式下的 CC3551E
移动设备 2 连接到 AP 模式下的 CC3551E
Mobile-2 连接成功、但是 不能访问互联网 。
有任何问题吗 启用网络桥接/互联网共享所需的其他命令或配置 介于 STA 和 AP 接口之间?
如果是、您能否提出需要添加的内容?