This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:关于写入 CC3235SF 的文件格式

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1604614/cc3235sf-about-the-file-format-for-writing-to-the-cc3235sf

器件型号: CC3235SF

您好专家、

在使用 CCS 创建用于写入 CC3235SF 的文件时、地址 200 中的 4 个字节是否表示数据大小?  

提前感谢!

此致、

今津圭一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您能详细说明一下您的意思吗?

    如果您想创建一个用于编写的文件,您可以查看下面的代码片段,它是从本 教程派生的:

    int st_task3_createFailsafeFile ()
    
    int RetVal = 0
    _i32 FD
    
    uart_print(“\n\r\n\r **
    
    
    
    
    
    
    
    创建
    
    
    
    
    失效防护文件\n\r“);/*创建不安全文件*/ FD = sl_FsOpen (test_create | SL_create 00);
    if (RetVal < 0)
    {
     uart_print(“sl_FsClose (create) error:%d\n\r“、RetVal);
    
    }
    
    /*验证成功创建*/
     st_listFiles
    
     (0
    );uart_print(“创建后读取%s:\n\r“);st_openForRead (test_Vale)
    
    ;return;filename 
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用 Code Composer Studio 导出了这种文件。

    红色框内的部分是否表示此文件的数据大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是从闪存中直接拉出来的吗? CC3235SF 会对闪存进行加密、因此、除非它是未加密的明文、而您可以在执行 hex->ascii 后读取、否则将无法读取其内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它有点复杂、所以让我改变我的问题。

    使用 FSProgramming 命令、StatusCode 最终变为 0x00000000、对吧?

    CC3235 用于确定最终数据的标准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    进行 FS 编程时、 您可以更正命令的成功问题、请参阅以下 文档中的图像

    状态代码为 4 个字节、对最后一个块进行编程后、应该如您所述为 0。

    不是 100%确定“最终数据“的含义。 如果您询问它如何知道它已收到最后一个块,请查看该 线程