This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 如何支持通过共享 SDIO 在 RTOS 下向主机发送中断?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1612068/cc3301-how-does-cc3301-support-interrupt-to-the-host-under-rtos-with-shared-sdio

器件型号: CC3301

尊敬的 TI 专家:

 客户正在检查 CC3301 是否可以支持 1 个中断 GPIO 以通过共享 SDIO 接口唤醒主机 CPU、从而连接到 WiFi/BLE。 这是可以做到的吗?

 同时、CC3301 有两个 IRQ、一个用于 WiFi、称为 Host_IRQ_WL、另一个用于 BLE、称为 Host_IRQ_BLE。 但是、固件似乎不支持 IRQ_BLE、仅保留供将来使用。 那么、CC3301 如何支持 BLE 中断来唤醒主机呢?   

image.png

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    是、如果使用共享 SDIO、则 WIFI IRQ 将用于处理 WIFI 和 BLE 的唤醒

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio、

    我们将使用的操作系统是 RTOS、根据以下 E2E 讨论、BT 和 WIFI 不应有共享的 SDIO。

    (+) CC3301:RTOS SDK 中的固件是否支持共享 SDIO (WiFi 和 BLE)? - Wi-Fi 论坛 — Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

    在 RTOS 条件下、BT 和 WIFI  是否可以共享 HOST_IRQ_WL 来唤醒主机 CPU?  

    如果不是、哪个 GPIO 引脚可用于 BLE 来唤醒主机 CPU? 当前固件似乎不支持 Host_IRQ_BLE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、器件使用所谓的自主模式、其中 CTS 和 RTS 线路用于在控制器有要发送的信息时提醒主机。  

    下面的图形可以更好地说明它的工作原理。 但是、只要主机 MCU 驱动程序支持应有的 CTS 和 RTS、主机和 cc33xx 器件就可以进入睡眠模式、而不必担心数据丢失。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rogelio、

    如果我们确实需要一个输入引脚来唤醒主机、那么这些引脚是否可以支持这一要求?

    此致、