This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434+BP3351 开发板 WiFi 需要使用 SDIO 接口。 如何在 SysConfig 工具中配置 SDIO

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1613302/am2434-am2434-bp3351-development-board-wifi-needs-to-use-sdio-interface-how-to-configure-sdio-in-sysconfig-tool

器件型号: AM2434
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您能否提供有关如何在 SysConfig 工具中配置 SDIO 接口参数的详细步骤? 目前、我的开发环境中的 SDIO 接口参数是不可配置的。 可以配置 SPI 接口、如何将 SPI 接口更改为 SDIO 接口?

image.png

image.png

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCU+SDK 不支持 SDIO 模式。

    但是、通过对 eMMC 代码进行一些修改、我们应该能够使其正常工作。

    我会将此查询发送给我的团队成员、他们在不同设备上具有 SDIO 方面的经验。
    他可以指导您完成该过程、但请注意、这必须在客户一方进行测试、因为 MCU+SDK 中并未正式支持它。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    请参阅常见问题解答: FAQ-am2434-SDIO-setup-for-wifi-chip — 这将提供在代码中进行的初始化步骤,因为 SysConfig 不会显示 SDIO 作为默认配置的选项。

    此外、对于 AM243、您需要为 BP3351 配置 CC33xx MCU+SDK。 请参阅用户指南: CC33XX-RTOS-MCU+SDK-Doc

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢你

    Yashraj