Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3351MOD
部件号: CC3351MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3351、
您好、
在数据表中、VIH (max) 指定为 VIO。 在我们的设计中、VIO = 1.8V。驱动器 IC 指定 VOH (max) 为 2.1V、这违反了这一条件 VOH (max)≤VIH (max) 。 ‘、有必要评估 CC3351 接收器在这种情况下是否能够可靠地对逻辑“1"进行“进行采样。
谢谢您、
Nandha T