This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:CC3351MODENIAMOZR - I/O 逻辑

Guru**** 2767405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1614412/cc3351mod-cc3351modeniamozr---i-o-logic

部件号: CC3351MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

您好、

在数据表中、VIH (max) 指定为 VIO。 在我们的设计中、VIO = 1.8V。驱动器 IC 指定 VOH (max) 为 2.1V、这违反了这一条件 VOH (max)≤VIH (max) 。 ‘、有必要评估 CC3351 接收器在这种情况下是否能够可靠地对逻辑“1"进行“进行采样。

 

谢谢您、

Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    前面提到的 IC、您指的是主机器件吗? 主机驱动程序是否会输出 2.1V、但 VIO 是否为 1.8V? 请澄清。

    比较 CC3351 IC 和 CC3351MOD 的电气特性、 建议运行条件下的值 、规格是相同的。 这意味着、作为 VIO 的 VOH (max) 等于 VIH (max)、这对于两个器件也是 VIO。 不会有问题。

    2.1V 是 情况下的主要问题 引脚的电源电压、但这在整个产品生命周期内并不理想。  绝对最大额定值并不表示器件在该条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    1.驱动程序 IC(主设备) 输出 2.1V 作为逻辑 1。 接收器 IC C3351MOD VIO = VIHmax 为 1.8V。

    2.from 下面的陈述,你已经说,接收器 IC C3351MOD 无法采样逻辑 1 ,因为它不在建议的操作条件。

    谢谢、

    Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    感谢您的澄清。 我现在关注你的问题。  

    如果可能、建议不要超过建议运行条件。  

    但是、我想指出的是、I/O 的容差最高可达 MAX 2.3V:

    因此、您可以使用 2.1V、器件仍然能够解释该信号。 我们 TI 只是有一个我们必须推荐客户使用的基准。  

    希望这有助于您做出决定。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的意见、

    谢谢、

    Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总是愿意提供帮助。 如果此问题已回答您的问题、请选择“此问题已解决“、这样将关闭 TT。

    此致、

    Josh