请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: WL1837MOD
我们正在尝试使用 SMA 连接器器件型号 (66012202111305)、该连接器将端接 50 Ω 来代替板载天线。
- 如果使用 50 欧姆负载、我们是否需要使用 PI 网络?
- PI 网络的用途是与天线进行匹配、还是 PI 网络有何用途?
- 如果我们使用由 50 Ω 负载端接的 SMA (66012202111305)、布线宽度和布线之间的间隔是否会改变。