This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:有关使用 SMA 连接器代替板载天线以及使用 PI 网络的目的。

Guru**** 2766105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1617026/wl1837mod-regarding-use-of-sma-connector-in-place-of-onboard-antennas-and-purpose-of-using-pi-network

部件号: WL1837MOD

我们正在尝试使用 SMA 连接器器件型号 (66012202111305)、该连接器将端接 50 Ω 来代替板载天线。

  1. 如果使用 50 欧姆负载、我们是否需要使用 PI 网络?
  2. PI 网络的用途是与天线进行匹配、还是 PI 网络有何用途?
  3. 如果我们使用由 50 Ω 负载端接的 SMA (66012202111305)、布线宽度和布线之间的间隔是否会改变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sureshababu:

    感谢您联系我们。

    1./2. 是的、请使用 PI 网络。 如果需要天线调谐/阻抗匹配、应将这个占位符占位。 您不需要在 PI 网络上安装分流元件、但最好在该网络上安装封装。

    3.布线宽度不应随天线选择而变化。 您应确保 50 欧姆的阻抗仍然与您的电流布线宽度和 SMA 连接器匹配。

    此致、

    Josh