This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:我可以使用 SKY13453-385LF 而不是 RTC6608OSP

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1617392/cc3235sf-can-i-use-sky13453-385lf-instead-of-rtc6608osp

器件型号: CC3235SF

我正在使用 CC3235、并想知道是否可以使用 SKY13453-385LF 代替射频开关的 RTC6608OSP。 SOP0 是否可以单独用作控制引脚(作为数据表中 5GHz 控制的基准)、或者是否需要使用单独的 GPIO 来实现正确的 TX/RX 射频开关控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了实现数据表级性能、TI 建议使用完全相同的外部 BOM、包括此射频开关。

    快速浏览  SKY13453-385LF 的数据表、它的规格比推荐器件更差。  

    至于使用带有一个控制引脚的开关而不是两个控制引脚、我们对此类器件没有经验。 可能只连接 SOP0 引脚并离开 SOP1 会在逻辑上工作、因为它将具有与建议器件相同的真值表。 但是、您必须进行测试以确保这一点。

    无论您决定做什么、都要确保执行压缩测试、了解它与数据表性能 的比较情况、以及您是否能够满足 IEEE 标准并通过无线电认证。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 很遗憾、我无法采购此器件、因为它当前缺货。 您可以推荐替代器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    我检查过、您可以使用此器件  SKY13587-378LF 作为该交换机的第二个电源 、而不是 RTC6608OSP。  

    请注意、这与您在此主题中询问的器件 (SKY13453-385LF) 不同。

    我检查过、这一个有库存。

    此致、

    Jonathan