器件型号: CC3235SF
我正在使用 CC3235、并想知道是否可以使用 SKY13453-385LF 代替射频开关的 RTC6608OSP。 SOP0 是否可以单独用作控制引脚(作为数据表中 5GHz 控制的基准)、或者是否需要使用单独的 GPIO 来实现正确的 TX/RX 射频开关控制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: CC3235SF
我正在使用 CC3235、并想知道是否可以使用 SKY13453-385LF 代替射频开关的 RTC6608OSP。 SOP0 是否可以单独用作控制引脚(作为数据表中 5GHz 控制的基准)、或者是否需要使用单独的 GPIO 来实现正确的 TX/RX 射频开关控制?
您好:
为了实现数据表级性能、TI 建议使用完全相同的外部 BOM、包括此射频开关。
快速浏览 SKY13453-385LF 的数据表、它的规格比推荐器件更差。
至于使用带有一个控制引脚的开关而不是两个控制引脚、我们对此类器件没有经验。 可能只连接 SOP0 引脚并离开 SOP1 会在逻辑上工作、因为它将具有与建议器件相同的真值表。 但是、您必须进行测试以确保这一点。
无论您决定做什么、都要确保执行压缩测试、了解它与数据表性能 的比较情况、以及您是否能够满足 IEEE 标准并通过无线电认证。
此致、
Jonathan