This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:WoWLAN 意外唤醒系统

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1564419/cc3351-wowlan-wake-up-system-unexpected

器件型号: CC3351

工具/软件:

我以前 iw phy0 wowlan enable patterns 00:44:44:44:44:44:-:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06:-:-:-:-:-:-:c0:a8:01:04:13:89 设置 WoWLAN 模式、然后用来 iw phy0 wowlan show 验证是否应用了该模式。

系统已连接至 AP。 当我将系统置于睡眠状态时、应通过发送到 MAC 地址 00:44:44:44:44:44 和 IP 的任何 TCP 数据包 192.168.1.4 从 TCP 端口 5001 唤醒。 但是、无论我如何更改模式中的 IP 和 MAC 地址、系统都会随机唤醒。 唤醒行为保持不变。

我检查 dmesg 并确认 cc3351 已触发唤醒事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否能够使用监听器捕获并查看哪些数据包正在打开您的系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够捕获 WiFi 数据包。 我将尝试捕获触发唤醒的数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否使用专用的 GPIO IRQ 唤醒 MPU?

    您分别尝试了哪些滤波器? 您可以尝试“iw phy0 WoWLAN Enable any“、然后向器件发送 ping 吗? 这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同应用  HOST_IRQ_WL  来唤醒系统。 我尝试使用 iw phy0 wowlan enable any、当我向设备发送 ping 时、系统确实唤醒了。 同样的事情发生的时候 iw phy0 wowlan enable patterns 00:44:44:44:44:44:-:-:-:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:-:06:-:-:-:-:-:-:c0:a8:01:04:13:89,我设置.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我捕获了寻址到器件 MAC 地址的数据包、这就是我找到的数据包:

    00:25:92:33:44:55(广州:33:44:55)是设备的 MAC 地址。 请参阅随附的 details.e2e.ti.com/.../Capture-2.csv Excel 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我也在我的系统上提出了 WoWLAN、也注意到一些问题。 对我来说,系统在几 秒钟后恢复联机,即使没有唤醒或魔术包。 这对您来说是同样的行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这也正是我看到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。 让我在内部进行调试并向团队报告。 我将在下周前提供最新情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需跟进、看看是否有任何进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    你好 Sabeh Khan1. 

    我使用最新的 SDK 测试发现、当 WiFi 进入睡眠状态时、它会在 8 秒后自动开始扫描测试 SSID、然后系统将恢复。 如上图所示。
    请确认此行为是否合理。 期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 

    我抓取了 wifi 固件的日志、截获了异常唤醒的日志、并帮助分析了导致异常唤醒的原因。  我期待着你的答复。
    Log 如下:














  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 
    我还会遇到同样的问题 — 系统在暂停后几秒钟内意外唤醒。

    此外,当我应用分组过滤器并从我的手机发送 WOL 唤醒分组时,系统没有唤醒。


    滤波器集如下所示:

    WOL 数据包的内容如下:


    Dest MAC 地址: 74:02:E1:20:EC:12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在多次尝试后、系统只偶尔会被局域网唤醒 (WoL) 数据包唤醒、大多数情况下、系统无法响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihu:

    感谢您提供的所有详细信息。 似乎我们肯定有 WoWLAN 行为的错误。 让我们在内部进行调查、我会在我们计划和开发修复程序时返回报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihu:

    我提供了一个固件、应该包含一些修复。 请在执行 WoWLAN 测试时使用此固件。 请注意、这严格用于 WoWLAN 的测试目的、不得用于任何生产目的。

    e2e.ti.com/.../SW_5F00_ver_5F00_1.7.96.323_5F00_wowlan.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    我在我这边测试固件、 系统在暂停几秒钟后意外唤醒

    它由其他一些数据包唤醒  

     但 局域网唤醒 (WoL) 数据包可立即唤醒系统、我多次测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到 WoL 数据包对您有用。

    从监听器中、实际上预计会出现意外数据包。 在突出显示数据包之前、有一个来自 AP 的操作帧数据包。 对于操作帧、MPU 必须唤醒以保持稳定的连接。 wpa_supplicant 需要这些操作帧、因此无法滤除这些帧。  

    大多数情况下、AP 会使用操作帧来设置块会话以及与站点之间的长度。 通过在 wpa_supplicant.conf 文件中将“disable_max_amsdu"设置“设置为“1",“,您、您可能可以减少块 ack 会话的数量。 我建议您将其用于测试目的。  

    您使用的 AP 的品牌和型号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 型号:TP LINK Archer AX55

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 

    我们使用 ASUS RT-AX86U 路由器完成了最新固件的进一步测试。 以下是我们的调查结果和对替代配置的请求:

    1、观察:睡眠期间系统唤醒

    场景:器件通过命令 echo mem >/sys/power/state.成功进入睡眠模式

    问题:在短暂睡眠后、ASUS RT-AX86U 路由器发送 ADDBA 请求(操作帧)。

    结果:此特定操作帧会触发 Wi-Fi 芯片过早唤醒主机系统。

    2.关于 disable_max_amsdu 的反馈

    我们尝试了实施您的建议、在配置中设置 DISABLE_max_AMSDU=1、但遇到了以下问题:

    错误:我们当前的 wpa_supplicant 构建无法识别 disable_max_amsdu 字段、返回一个“未知网络字段“错误。

    分析:在交叉编译 wpa_supplicant 期间、似乎没有启用此特定功能。

    3.关于协议卸载的问题和请求,由于我们目前无法通过 wpa_supplicant 禁用 AMSDU,您能否澄清以下固件功能:

    固件卸载:Wi-Fi 固件是否可以在睡眠模式下自主处理(卸载)ARP 和 ADDBA 数据包? 我们希望确保这些常规协议交互由固件管理、以避免 Linux 内核出现不必要的唤醒中断。

    WoWLAN 配置:您是否有建议的设置来启用 ARP 卸载和 ADDBA 代理、特别是在暂挂状态期间用于此芯片组?

    由于意外唤醒会影响我们在试生产中进行的功耗验证、因此请优先考虑此调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    固件卸载:Wi-Fi 固件是否可以在睡眠模式下自主处理(卸载)ARP 和 ADDBA 数据包? 我们希望确保这些常规协议交互由固件管理、以避免对 Linux 内核产生不必要的唤醒中断。

    不,这是不可能的。 这些数据包必须由网络协议栈处理、网络协议栈是 Linux 内核的一部分。 这就是我们必须唤醒主机 MPU 才能向其发送 ARP 和 ADDBA 数据包的原因。

    WoWLAN 配置:是否有建议的设置来启用 ARP 卸载和 ADDBA 代理、这些设置专门用于此芯片组的暂停状态?

    我们没有任何配置来实现这些数据包的卸载。 目前、我的最佳建议是 在 wpa_supplicant 中启用 disable_max_amsdu、这应该禁用带有 AP 的 ADDBA 会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 

    我尝试了实施您的建议在配置中设置 DISABLE_max_AMSDU=1、但遇到了以下问题:

    错误:我们当前的 wpa_supplicant 构建无法识别 disable_max_amsdu 字段、
    第 3 行:未知全局字段“disable_max_amsdu=1"。“。
    第 3 行:配置行“disable_max_amsdu=1"无效“无效。

    这是因为 wpa_supplicant 的某些配置选项未打开吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 
    是否有任何方法可以完全关闭 wifi6(11ax)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我们确实能够关闭 WiFi 6。 可以通过 INI Composer 工具对其进行设置、并创建一个新的 cc33xx-conf.bin。 我们有一个名为“disable_wifi6"的“的参数。  

    请注意、块 ACK 会话和操作帧是 802.11n 的一部分、因此即使禁用 WiFi 6、您仍会收到操作帧。 但您可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 

    我们已按照建议(配置)禁用 WiFi 6mac.he_enable = 0x01、但不幸的是、频繁的内核唤醒问题仍然存在。

    在分析监听器日志后、我们观察到导致唤醒的以下序列:

    1. 进入睡眠模式:当内核进入睡眠模式时、WiFi 固件发送一个 DELBA(删除操作)帧、电源管理 (PWR Mgr) 位设置为 1。 这将告知路由器删除先前的块 ACK (BA) 链路、并指示设备将进入休眠状态。

    2. 不必要的唤醒:大约 10 秒后、路由器发送 ADDBA 请求。 由于 WiFi 固件在低功耗状态下无法处理此数据包、因此强制唤醒内核以处理 ADDBA 请求。

    进一步测试:我们通过设置disable_ht = 1wpa_supplicant(禁用 AMPDU)来执行测试。 禁用 HT/AMPDU 后、频繁的内核唤醒情况显著改善。

    我的问题:为什么 WiFi 固件DELBA在进入睡眠前会发送一个帧来切断 BA 链路? 固件能否简单地发送 QoS 空数据PM=1以通知路由器它正在休眠、而不删除 BA 会话? 中断会话似乎会触发路由器尝试重新建立会话(通过 ADDBA 请求)、从而导致唤醒。

    期待您的反馈。

    AP 型号:ASUS AX68U pro



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已按照建议(配置)禁用 WiFi 6mac.he_enable = 0x01、但不幸的是、频繁的内核唤醒问题仍然存在。

    同样、这是预期结果。 禁用 WIFI 6 不会对行为产生影响、因为 BA 会话是 WiFi 4 的一项功能。

    我的问题:为什么 WiFi 固件会DELBA在进入睡眠状态之前发送一个帧来断开 BA 链路? 固件能否简单地发送 QoS 空数据PM=1以通知路由器它正在休眠、而不删除 BA 会话? 似乎拆开会话会触发路由器尝试(通过 ADDBA 请求)重新建立会话、从而导致唤醒。

    我不认为这是 Wi-Fi 固件、但是 Linux 内核在内核/MPU 进入睡眠状态之前结束连接。 是的、路由器会重试连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 

    感谢您的反馈。

    根据您的建议、我们调查了该mac80211行为并成功应用了内核补丁 (e2e.ti.com/.../0001_2D00_debug_2D00_ampdu_2D00_sleep.txt) 以防止在暂停期间发送 DELBA 帧。 会话现在按预期保持活动状态。

    但是、系统仍然异常唤醒。 我们已确定固件处理 IGMP 流量的块 ACK (BA) 会话的根本原因。

    场景 A(当前问题):

    • 路由器发送 IGMP 多播数据包(可能由 AP 转换为单播)。

    • WiFi 固件以块确认 (BA) 进行回复

    • 结果:此 BA 交互会触发唤醒 Linux 内核的中断。

    场景 B(控制测试-工作正常):

    • 我们disable_ht = 1在 wpa_supplicant 中进行了配置(禁用 AMPDU/BA)。

    • 路由器发送相同的 IGMP 数据包

    • WiFi 固件以标准 ACK 进行回复

    • 结果:Linux 内核处于休眠状态

    我们的请求:您能否提供固件优化或配置来解决此问题? 我们需要固件来处理这些 BA 会话(用于 IGMP、ARP 等后台流量) 在睡眠期间以静默方式处理标准 ACK、而不触发 Linux 唤醒。

    如果有可用的特定固件标志或更新、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否帮助您澄清一下: 您是否需要使用场景 B 中所述的解决方案进行固件优化? 或者、您是否说固件必须处理所有操作和管理帧、以便 Linux 内核始终保持睡眠状态、除非提供了唤醒字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 

    1.关于“方案 B“(块确认处理)方案 B(禁用 HT)的说明不是我们的解决方案。 我们需要启用 HT/AMPDU 以提高性能。 我们的要求是:固件必须以静默方式处理块 ACK (BA) 生成。

    逻辑:如果传入的数据包(例如多播 IGMP)与唤醒模式不匹配并由 FW 进行过滤、则 FW 仍应向路由器发送所需的 Block ACK 以维持链路、但不得唤醒 Linux

    如果有效载荷本身被忽略、则发送 BA 的行为不应是唤醒事件。

    2. ARP 卸载要求除上述要求外、当前固件是否支持 ARP 卸载?

    问题:我们注意到 ARP 广播请求也是频繁唤醒的来源。

    要求:固件应自动响应 ARP 请求(针对其自己的 IP)、而不唤醒 Linux 内核。

    如果这种方法已经受支持、请告知我们正确的配置(INI 参数或功能标志)以启用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您澄清要求。 如前所述、我们的固件不能处理这些数据包、因为我们的固件假定这些数据包需要由 Linux 内核处理。 如果对您的产品有严格的要求、我们需要讨论如何将此功能添加到中。 这不是添加的简单功能、因为我们需要将大部分 Linux TCP/IP 堆栈引入固件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sabeeh,

       回顾此主题、我们已经与客户讨论过、他们 非常关心待机功耗。 如果我们找不到 可行的解决方案、我们的产品就无法发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们请稍后讨论这一点、因为要启用此类功能、需要大量的开发时间(超过几天)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihu Si Xing Su Wenrong Xue 

    我们当前在主机 MPU 处于睡眠状态时处理 BlockACK 会话请求的计划是拒绝这些数据包。  

    采用此解决方案时、在 WoWLAN 期间、AP 会重试指数退避的 ADDBA 请求、而不会断开连接。 固件以正确的 ADDBA_RESPONSE 状态拒绝进行响应。

    唤醒后、ADDBA 请求很快到达、并立即被主机接受、BA 会话会正常重新建立。 这不会影响数据包筛选器、而且该解决方案还会加快我们的开发速度。

    我将与您确认此解决方案是否可用于 BSH 的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 

    是的、我们的应用和安全方法完全可以接受在主机 MPU 睡眠状态期间拒绝 ADDBA 请求的解决方案、即在不断开连接的情况下使主机保持睡眠状态。

    我们想在 WoWLAN 期间确认 CC33xx 固件是否同时完全支持它们:

    1. ARP 卸载:在主机进入深度睡眠模式之前、我们会将设备的 IP 地址推入固件。 我们期望固件在不唤醒主机的情况下自动捕获 ARP 请求并以 ARP 响应进行响应。

    2.组播过滤和省电状态维护:我们希望固件能够自主处理或过滤特定组播流量(如 mDNS、SSDP 或一般组播丢弃),以防止误唤醒。  

    BSH 提供了市场上流行的 AP/路由器型号的详细列表。 您可以获取这些路由器型号、并在开发函数后进行测试、以验证函数的可行性。
    Xing su