This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱版本 4.1.11 时、LP-EM-CC35X1 修订版 E3 无法连接

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1627818/cc3551e-the-lp-em-cc35x1-rev-e3-cannot-connect-when-using-simplelink-wi-fi-toolbox-version-4-1-11

器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110ETLP-EM-CC35X1

尊敬的管理员:

我的设置如下:

  • 硬件: LP-EM-CC35X1 修订版 E3 和 LP-XDS110ET 修订版 B

  • SimpleLink Wi-Fi 工具箱: 版本 4.1.11

我的电路板与 Toolbox 版本 3.1.12 完美配合使用。 目前、我使用 Toolbox 4.1.11 进行连接、该电路板已经在运行我的演示固件。 但是、当我使用版本 4.1.11 时、会遇到如下所示的连接错误。

image.png

工具箱日志:

image.png

使用 3.1.12 版本时、会出现问题

image.png

t3.1.12 成功连接至 EVK  

image.png

日志:  

image.png

请帮助我检查如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“634343" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1627818/cc3551e-the-lp-em-cc35x1-rev-e3-cannot-connect-when-using-simplelink-wi-fi-toolbox-version-4-1-11 SimpleLink Wi-Fi 工具箱: 版本 4.1.11

    您好、您能给我展示整个无线电工具屏幕的屏幕截图吗? 我需要确认您使用的是无线电工具 4.1.11 版。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    无线电工具屏幕截图:  

    日志:

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我按如下所示更改设置时、

    结果:  

    日志  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bach:

    4.x.x 工具箱不支持 Rev E3。 请继续使用 3.1.12 工具箱、或升级到 Rev A 设备以使用 4.x.x 工具箱。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing