This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:上电时间

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1627852/cc3235modasf-power-up-time

器件型号: CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

你(们)好

从上电复位到应用程序开始运行的持续时间在首次和其他时间之间是不同的。

  

第一次通过 UNIFLASH 对二进制文件进行编程大约为 10 秒。

第二次是最后查看以下数据表的描述编号。

www.ti.com/.../cc3235modasf.pdf

image.png

  

客户的代码基于  

  SDK 示例:network_terminal

  

1) 为什么第一次启动需要这么长的时间?

2) 是否有办法在第一次减少启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是预期行为。 首次解压缩编程的映像、并创建文件系统。 这是无法克服的。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你, Jan !