This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 RAM-BTL 下载问题

Guru**** 2874060 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1629464/cc3301-cc3301-ram-btl-download-issue

器件型号: CC3301

您好:

将 cc33xx_2nd_bootaloder.bin 文件下载到 CC3301 模块时出现问题。 每个块似乎都下载成功,但程序在等待引导加载程序启动时出错-“等待 RAM BTL 启动“。 SPI 用于下载文件。 驱动程序无错误。

示例版本:cc33xx_MCU_PACKAGE_R5

请参阅主机 MCU 和 CC3301 模块之间 SPI 流量的捕获图像。 第一张图片是 whoel 交通。 第二个图像已缩放结束。 最后一个图像是我们从 CC301 模块接收到的最后一个数据

您能帮助我们诊断这个问题吗?

1.png

2.png

3.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的 nRST 线路似乎为电平 HI、但在 SPI 事务期间、引脚应为 LO。 在此捕获中、nRESET 引脚可能会反转?

    编辑 — 抱歉,我自己弄糊涂了。 nRST 的行为正确。 我当时在想 CS。

    此外、您能否从 cc3301 记录器针脚收集日志?

    您使用较旧 R5 版本的原因是什么? R8 版本现已公开发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供整个逻辑分析仪捕获结果作为一个文件供我下载和查看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 我无法访问记录器针脚。 请参阅随附的通信监听。 我们用于捕获的软件: https://www.saleae.com/downloads

    e2e.ti.com/.../rambtl_5F00_snif.zip

    我们这边没有特殊理由使用 R5。 我会在等待您的答案时尝试 R8。

    谢谢您、

    Rytis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rytis、

    仅从逻辑捕获很难调试此问题、但 cc3301 似乎从未发送“hint_second_loader_init_fully"。“。 我猜出于某种原因、驱动程序未完全完成整个 BTL 文件的下载。 也许它仍在等待中断或中断丢失、如果没有看到来自驱动器侧或 cc3301 上的记录器引脚的一些日志、我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们解决了这种特殊情况。  HOST_IRQ_WL 引脚出现问题。 当我们向该引脚添加下拉电阻器时、BTL 下载成功。 现在、我们已经解决了固件映像下载问题。 在对下载固件映像进行一些测试后、我将很快提供更多信息。

    Rytis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rytis、

    虽然我知道您无法访问  记录器引脚、但可以使用记录器引脚的打印输出来调试 IRQ_WL 上的电阻器引脚等问题。 如果您可以着手访问记录器并将其连接到 Simplelink WiFi 工具箱、那么我们可以更好地调试此问题。