Other Parts Discussed in Thread: CC3351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC3351
在内核 v5.10.72+上使用 BLE 扩展广播命令时、当前的 CC3351 驱动程序始终会生成不完整的广播数据包。 我们使用的 TI 无线 SDK 版本为 v1.0.2.12 和 v1.0.2.13。
内核 V6.13 上不存在问题、我们可以得到完整的广播包。
它可以使用以下 bluetoothctl 命令轻松复制:
# bluetoothctl
上电
业务代表打开
默认代理
Advertising.Clear all
advertise.name MyBLE
Advertised.uuids 0000180f-0000-1000-8000-00805f9b34fb
通告.MANUFACTURER 0xFFFF 0x12 0x34
广播开启
我们还使用 btmon 捕获了 HCI 命令日志:
在智能手机上使用 BLE Agent 应用捕获的广播数据包:

虽然 在相同的软件和硬件环境但与其他供应商不同的 Wi-Fi 芯片下、我们可以得到一个完整的广播包: