This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CCS's SYSCFG "禁用记录器打印"是否否定逻辑?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1635715/cc3551e-ccs-s-syscfg-disable-logger-prints-has-negated-logic

器件型号: CC3551E
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好!

我刚刚更新了 SimpleLink 工具 (CCS 20.5、SDK 10.10、Wi-Fi 工具箱 4.1.16、SysConfig 1.26.3、...) 并发现“旧“INI 设置“disable_logger"已“已融入 SysConfig。

(file:///C:/ti/simplelink_wifi_sdk_10_10_00_18/docs/simplelink_wifi_sdk/html/wifi/cc35xx-power-management.html)

但是、我认为逻辑是相反的。 当我在 UI 中启用“Disable Logger Prints“(禁用记录器打印)时、cc35xx-conf.ini-file 中将变为 0x0、反之亦然:

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我会看一下我们最后是否也能做到这一点。 将由星期三更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您指出这一点。 您确实是正确的、conf.ini 显示的值与您在 SYSCFG 中的操作相反、我已经通过检查记录器引脚来验证了这一点。  

    我会在内部提出这个问题、因为这可能会令人困惑。

    谢谢!