This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:无法更改器件名称和 SSID?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1635501/cc3235sf-unable-to-change-the-device-name-and-ssid

器件型号: CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

我正在使用开箱即用示例程序、并尝试使用 image.syscfg 将器件名称和 SSID 从 mysimplelink 更改为其他名称、但这不起作用。 我是否应该执行任何特定程序才能使其正常工作?

image.png

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    您能详细说明一下“不起作用?“

    我看到您的“起始角色“是工作站。 我将我的设置为接入点、使用我的手机、我能够看到我设置的 SSID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明天会尝试更新您。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    好的。 请告诉我该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我的 image.syscfg。

    器件名称已更改、但 SSID 未更改。

    如果我尝试在 Uniflash 处更改 SSID、SSID 不会进行广播。

    我正在使用 CCSv12.2、SDKv7.10 和 Uniflash 版本 9.4.1.5566

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    我使用与您相同的软件(我没有单独通过 Uniflash 刷写、只是通过 CCS 刷写)、但我会在刷写工程之前重新编译工程。

    如何查看设备的设置? 我所做的就是在我的 iPhone 上查看我的设备的 SSID 是否弹出(你在前面的屏幕截图中看到了)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要使用 Uniflash。 TI 的人员能否验证这个信息? 我认为这是 Uniflash 问题。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以检查一下最后的内容、并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经开始工作了。 需要使用您设置 AP SSID 示例“mydevice"来“来构建 MCU+映像。  然后在 Uniflash 中使用该二进制文件。 然后在 Uniflash 将 AP SSID 设置为示例“mydevice"。“。  

    -kel