This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF 开箱即用示例程序新域名在互联网浏览器中无法识别?

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1637968/cc3235sf-cc3235sf-out-of-box-example-program-new-domain-name-not-recognize-at-internet-browser

器件型号: CC3235SF

您好、

我将使用 SDKv7.10 中的开箱即用示例程序。 我将域名设置为 www.cvd2500.net 和 cvd2500.net、但在互联网浏览器中无法识别。 我在 ConfigureSimpleLinkToDefaultState () 中更改域名。

static int32_t ConfigureSimpleLinkToDefaultState(void)
{
    SlWlanRxFilterOperationCommandBuff_t RxFilterIdMask;

    uint8_t ucConfigOpt = 0;
    uint16_t ifBitmap = 0;
    uint8_t ucPower = 0;

    int32_t ret = -1;
    int32_t mode = -1;

    memset(&RxFilterIdMask,0,sizeof(SlWlanRxFilterOperationCommandBuff_t));

    /* Start Simplelink - Blocking mode */
    mode = sl_Start(0, 0, 0);

    if(SL_RET_CODE_DEV_ALREADY_STARTED != mode)
    {
        ASSERT_ON_ERROR(mode);
    }

    /* If the device is not in AP mode, try configuring it in AP mode
       in case device is already started 
       (got SL_RET_CODE_DEV_ALREADY_STARTED error code), then mode would remain
       -1 and in this case we do not know the role. Move to AP role anyway  */
    if(ROLE_AP != mode)
    {
        /* Switch to AP role and restart */
        ret = sl_WlanSetMode(ROLE_AP);
        ASSERT_ON_ERROR(ret);

        ret = sl_Stop(SL_STOP_TIMEOUT);
        ASSERT_ON_ERROR(ret);

        ret = sl_Start(0, 0, 0);
        ASSERT_ON_ERROR(ret);

        /* Check if the device is in AP again */
        if(ROLE_AP != ret)
        {
            return(ret);
        }
    }

    /* Set connection policy to Auto (no AutoProvisioning)  */
    ret = sl_WlanPolicySet(SL_WLAN_POLICY_CONNECTION,
                           SL_WLAN_CONNECTION_POLICY(1, 0, 0, 0), NULL, 0);
    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    /* Remove all profiles */
    ret = sl_WlanProfileDel(0xFF);
    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    // Added by Markel

    unsigned char domainstr[32] = "www.cvd2500.net";
    //unsigned char domainstr[32] = "cvd2500.net";

    /* Set domain name */
    sl_NetAppSet(SL_NETAPP_DEVICE_ID, SL_NETAPP_DEVICE_DOMAIN, strlen((char*)domainstr), domainstr);
    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    /* Enable DHCP client */
    ret = sl_NetCfgSet(SL_NETCFG_IPV4_STA_ADDR_MODE,SL_NETCFG_ADDR_DHCP,0,0);
    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    /* Disable IPV6 */
    ifBitmap = 0;
    ret = sl_NetCfgSet(SL_NETCFG_IF, SL_NETCFG_IF_STATE, sizeof(ifBitmap),
                       (uint8_t *)&ifBitmap);
    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    /* Disable scan */
    ucConfigOpt = SL_WLAN_SCAN_POLICY(0, 0);
    ret = sl_WlanPolicySet(SL_WLAN_POLICY_SCAN, ucConfigOpt, NULL, 0);
    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    /* Set Tx power level for station mode
       Number between 0-15, as dB offset from max power - 0 will
       set max power */
    ucPower = 0;

    ret = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID,
                     SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_STA_TX_POWER, 1,
                     (uint8_t *)&ucPower);

    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    /* Set PM policy to normal */
    ret = sl_WlanPolicySet(SL_WLAN_POLICY_PM, SL_WLAN_NORMAL_POLICY, NULL, 0);
    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    /* Unregister mDNS services */
    ret = sl_NetAppMDNSUnRegisterService(0, 0, 0);
    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    /* Remove  all 64 filters (8*8) */
    memset(RxFilterIdMask.FilterBitmap, 0xFF, 8);
    ret = sl_WlanSet(SL_WLAN_RX_FILTERS_ID,
                     SL_WLAN_RX_FILTER_REMOVE,
                     sizeof(SlWlanRxFilterOperationCommandBuff_t),
                     (uint8_t *)&RxFilterIdMask);

    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    ret = sl_Stop(SL_STOP_TIMEOUT);
    ASSERT_ON_ERROR(ret);

    return(ret);
}

我可以在 settings.html 上看到设置了域。 为什么新的域名在谷歌铬互联网浏览器中被识别?

settings3.jpg

-kel

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marketl:

    看起来、对于使用手机同时使用手机连接和 WiFi(在 AP 模式下连接到 CC32xx)的测试、 这可能是您的手机如何解析 DNS 的问题(它在不同的子网中设置了多个 DNS 服务器)。 以及谁知道哪些 DNS 服务器和哪些记录 (A 或 AAAA) 尝试使用...

    1 月