This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:为什么 CC3301 布局需要 5mil 的 SDIO 布线宽度?

Guru**** 2867890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1634309/cc3301-why-does-cc3301-layout-need-5-mils-for-sdio-trace-width

器件型号: CC3301

尊敬的 TI 专家:

 根据 TI 应用手册“CC33xx 硬件集成用户指南(修订版 A)“、SDIO 需要至少 5mil 的布线宽度。

 为什么是这样?

 如果我们针对 50 欧姆阻抗运行仿真、则最佳布线宽度似乎为~4.3mil。

  image.png

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jesse、

    这不是硬性要求、大多数情况下仅适用于不是数字/高速布局设计专家的工程师。 如果给他们一个通常是标准制造的安全值。 另请注意:使用 50 欧姆 Zo 对于数字通信不是很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:
    如果 50 欧姆的阻抗要求导致布线宽度为 4 密耳甚至 3 密耳、您是否仍建议 SDIO 布线使用 5 密耳的宽度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    正如我在最后一个帖子的末尾所说的那样、50 欧姆的布线对于数字布线并不重要。 如果 PCB 制造没有问题、可以随意为其设置 3-4 密耳的密耳。