This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:Simplelink-WiFi-Toolbox 版本

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1638213/cc3551e-simplelink-wifi-toolbox-versions

器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

您好、

 

我 的计算机上安装了 Simplelink-WiFi-Toolbox 4.1.8 版。 我的问题与此相关、随后会出现 Simplelink-WiFi-Toolbox 的新更新、即、假设新版本 为 4.1.9:

  1. 那么、是否可以在不卸载以前版本 4.1.8 的情况下安装此新版本 4.1.9?
  2. 这意味着现有版本 4.1.8 安装在“C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8“下、在新版本安装到“C:\ti\simplelink_wi_toolbox_win_4_1_9“下后可以继续工作、就像以前一样?

BR

Håkan μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Håkan、

    然后可以安装此新版本 4.1.9 而不卸载以前的版本 4.1.8?

    这是正确的、您不需要卸载以前的版本。  

    这意味着现有版本 4.1.8 安装在“C:\ti\simplelink_pwi_toolbox_win_4_1_8“下时、新版本安装在“C:\ti\simplelink_pwi_win_4_1_9“下后、可以继续工作、就像安装新版本一样?[/toolbox]

    这是正确的、无论下载的工具箱的其他版本如何、工具箱的两个版本都将继续工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Josh Prushing