Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC3551E
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX
您好、
我 的计算机上安装了 Simplelink-WiFi-Toolbox 4.1.8 版。 我的问题与此相关、随后会出现 Simplelink-WiFi-Toolbox 的新更新、即、假设新版本 为 4.1.9:
- 那么、是否可以在不卸载以前版本 4.1.8 的情况下安装此新版本 4.1.9?
- 这意味着现有版本 4.1.8 安装在“C:\ti\simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8“下、在新版本安装到“C:\ti\simplelink_wi_toolbox_win_4_1_9“下后可以继续工作、就像以前一样?
BR
Håkan μ s