This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:使用 CCS 调试 CC3551E 芯片失败

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1637679/cc3551e-failed-to-debug-cc3551e-chip-with-ccs

器件型号: CC3551E

尊敬的 TI 团队:

 

我目前正在使用进行开发 CC3551E 芯片、使用以下版本:
 
  • SDK:10_10_00_18
  • Wi-Fi 工具箱:4_1_16
  • CCS:20.5.0
 
首先、我将网络终端工程导入 CCS、设置正确的闪存类型和操作请求、然后成功构建工程。 .out文件按预期生成。

image.png

然后单击 开始调试 错误的汇总。 CCS 调用了工具箱以生成cc35xx-conf.binprimary_vendor_image.sign.bin

image.png

 

但是、该过程在结束时失败、并出现以下错误:

CS_DAP_0:FlashDeviceOsprey::闪存加载程序:CC35xx_flash_library_version 1.2.0.13
CS_DAP_0:FlashDeviceOsprey::FlashDeviceOsprey.cpp 上次更改时间:2025 年 11 月 10 日 18:48:17
文件加载器:验证失败:无法写入 0x14002000:目标未连接
GEL:文件:d:\test\CCS20.5.0\network_terminal_LP_EM_CC35X1 FreeRTOS _ticlang\Debug\network_terminal_LP_EM_CC35X1 FreeRTOS _ticlang.out:加载失败。

 

一些基本特性 开发工具箱中的应用程序 并选择生成的供应商映像。

image.png

编程过程成功完成、固件正常运行。

image.png

image.png

 

您能建议一下如何刷写和调试芯片吗 直接从 CCS 加载 ? 是否需要配置任何其他设置?
 
感谢你的帮助。
 
此致、
Xiaoxian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxian:

    您是否可以转到 launch.json 文件(可以通过点击左侧列中的调试菜单,然后点击调试配置旁边的齿轮来轻松完成这一操作)、并将“loadSymbolsOnly":“:true 添加到工程信息中? 它应该如下所示:

    "projectInfo": {
                    "name": "network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang",
                    "resourceId": "/network_terminal_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang",
                    "loadSymbolsOnly": true
                }

    这将解决此错误。 如果您仍然遇到问题、请告诉我。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Josh、
    感谢您的帮助! 我按照您的指示操作、问题已成功解决。
    此致、
    Xiaoxian