This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC3351MOD 和 CC1352P74 在单块电路板上的共存和设计指南

Guru**** 2925160 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351MOD, CC3351, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1635145/cc3351-coexistence-and-design-guidance-for-cc3351mod-and-cc1352p74-on-a-single-board

器件型号: CC3351
主题中讨论的其他部件:CC1352P

您好团队:

我们计划在单个电路板上同时使用 CC3351MOD 和 CC1352P74。

您能否介绍一下在这种情况下如何处理这两个器件之间的射频共存问题?

具体而言、我们希望了解:
1) 在同一电路板上使用 CC3351MOD 和 CC1352P74 是否存在任何已知风险或限制。
2) 任何推荐的同时运行的共存策略。
3) 任何相关的硬件布局,天线布置,屏蔽,滤波,接地, 或该用例的电源设计指南。
4) 是否有任何建议的软件或计划考虑,以尽量减少干扰。

此外、请分享与此实现相关的任何参考设计、应用手册或设计指南。

此致、
Hitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    是否对这些查询有任何更新?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitendra、

    我可以说软件方面。  

    不确定您为 CC33xx 下载了哪个 SDK、但请导航至文档的“Co共存:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitendra、

    要覆盖硬件侧:

    1) 在同一电路板上使用 CC3351MOD 和 CC1352P74 是否存在任何已知风险或限制。

    [JS]:您应该知道的最大一点是、您无法利用 CC3351MOD 的原始认证、因为它未通过并置无线电的认证。 这违反了原始认证、意味着您应该期望对您的设计进行全面的重新认证、以满足合规性要求。  


    2) 任何推荐的同时运行的共存策略。

    [JS]:只需确保 CC3351MOD 和 MCU 之间正确布线的 3 线 PTA 机械结构。 在软件方面、请遵循下面提到的文档中的指导。


    3) 任何相关的硬件布局,天线布置,屏蔽,滤波,接地, 或该用例的电源设计指南。

    [JS]:确保您查阅 CC3351MOD 和 CC1352P74 的设计指南、以确保每个器件均以最佳方式进行单独设计。  

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、


    感谢您的反馈。 我们有几个后续问题需要进一步澄清:

    1) 在同一电路板上使用 CC3351MOD 和 CC1352P74 是否存在任何已知风险或限制。

    [JS]:您应该知道的最大一点是、您无法利用 CC3351MOD 的原始认证、因为它未通过并置无线电的认证。 这违反了原始认证、意味着您应该期望对您的设计进行全面的重新认证、以满足合规性要求。

    [Hitendra 16-Ar-2026]: 请确认以下事项:
    1.1) 如果我们将经认证的 CC1352P74 模块与 CC3351MOD 一起使用、这是否仍需要 CC3351MOD 的全面重新认证、或仅对组合系统进行额外认证?
    1.2) 如果我们继续进行 CC1352P74 的单独认证、CC3351MOD 是否仍需要由于并置而进行完全重新认证?
    1.3) 在这种情况下、考虑到无论如何都需要重新认证、使用 CC3351MOD(预认证模块)相对于直接使用 CC3351 芯片组是否有任何实际优势?
    1.4) 在哪种情况下、我们可以使用 CC3351MOD Mosule 的现有 FCC ID、而在同一电路板上使用 CC1352P74 IC 或经认证的 CC1352P74 模块?


    2) 任何推荐的同时运行的共存策略。

    [JS]:只需确保 CC3351MOD 和 MCU 之间正确布线的 3 线 PTA 机械结构。 在软件方面、请遵循下面提到的文档中的指导。

    [Hitendra 16-Ar-2026]:您能否分享详细说明的相关文档或应用手册:
    2.1) PTA 接口实现
    2.2) 软件配置准则
    2.3) Wi-Fi + Sub-1GHz/2.4GHz 运行的建议共存策略

    此致、
    Hitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitendra、

    由于位于同一位置的对讲机和同时运行、可能需要进行完整的重新认证。 最好说明您尝试通过测试机构完成的工作、他们可以确认需要测试的内容。 这可以帮助您了解模块化还是芯片化是理想选择

    我的同事 Brandon Liu 分享的上述文档位于我们的 Linux SDK 文档: https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-LINUX-MPU/1.0.2.10

    由于我只通过 CC3351MOD、因此我需要联系负责 CC1352P 的工程师来提供有关该 MCU 的更多信息。

    此致、

    Josh