This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551E Aught 预期为 Iperf TCP

Guru**** 2892860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1636884/cc3551e-cc3551e-rought-expected-iperf-tcp

器件型号: CC3551E

您好、我想知道您是否有任何关于 WiFi 上的 TCP 吞吐量的数据。 数据表仅提及约 19mbps 的 UDP Iperf。 但没有 TCP 的改进。

我们在 network_terminal 上使用了 iperf、在办公室环境中接收大约 11Mbps 至 12Mbps 的数据。 我们正在尝试了解 network_terminal 是否已优化、或者是否有改进的余地、我们需要花时间尝试优化并获得更高的 TCP 吞吐量。


 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    您使用的是哪个 SDK 版本? 请注意、在我们对内容进行优化时、性能可能与之前的版本不同、因此务必确保您始终使用最新的 SDK  10.10.00.18

    此外、您正在测试哪些角色(即单角色 STA 或 AP)? 多角色?)

    是否启用 BLE? 正在扫描? 是否已连接? 广告?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将最新的 SDK  10.00.18 与 network_terminal 应用程序配合使用  

    仅限 STA、5GHz
    没有 BLE 活动、我认为它没有启用(不确定是否在 network_terminal 中默认启用)

    我们进行此次调查的原因是为了了解此芯片是否适用于特定的 WiFi 流媒体用例。 因此我尝试得到“最大/最优“数字。  该用例是在几米内将 WiFi 流式传输到 AP。  

    我将 AP 放置在 CC35XX 旁边、并将运行 iperf 的计算机连接到 AP。  

    谢谢您、

    Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    感谢您提供此信息。 请允许我花一点时间为您研究一下。

    我会尽快回复

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    延迟道歉。 我能够收集一些基准信息并发现:

    使用网络终端 SDK 10.10:

    TCP TX:16.4

    TCP RX:18.9

    这是受控测试的结果、因此您可以期望“露天“办公环境略低于上述基准

    希望这对您的测试有所帮助

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢,那么“办公环境“似乎合理实现约 12Mbps 如果“受控环境“得到 16-19mbps,我猜这是屏蔽盒或有线设置? 谢谢!