器件型号: CC3551E
您好、我想知道您是否有任何关于 WiFi 上的 TCP 吞吐量的数据。 数据表仅提及约 19mbps 的 UDP Iperf。 但没有 TCP 的改进。
我们在 network_terminal 上使用了 iperf、在办公室环境中接收大约 11Mbps 至 12Mbps 的数据。 我们正在尝试了解 network_terminal 是否已优化、或者是否有改进的余地、我们需要花时间尝试优化并获得更高的 TCP 吞吐量。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: CC3551E
您好、我想知道您是否有任何关于 WiFi 上的 TCP 吞吐量的数据。 数据表仅提及约 19mbps 的 UDP Iperf。 但没有 TCP 的改进。
我们在 network_terminal 上使用了 iperf、在办公室环境中接收大约 11Mbps 至 12Mbps 的数据。 我们正在尝试了解 network_terminal 是否已优化、或者是否有改进的余地、我们需要花时间尝试优化并获得更高的 TCP 吞吐量。
谢谢你
您好、
将最新的 SDK 10.00.18 与 network_terminal 应用程序配合使用
仅限 STA、5GHz
没有 BLE 活动、我认为它没有启用(不确定是否在 network_terminal 中默认启用)
我们进行此次调查的原因是为了了解此芯片是否适用于特定的 WiFi 流媒体用例。 因此我尝试得到“最大/最优“数字。 该用例是在几米内将 WiFi 流式传输到 AP。
我将 AP 放置在 CC35XX 旁边、并将运行 iperf 的计算机连接到 AP。
谢谢您、
Jakob