Other Parts Discussed in Thread: CC3351
器件型号: CC3351
您好:
我们在 Zephyr 上使用 RTOS PreR9 固件版本。
我们使用校准器命令将 CC3351 设置为不同 TX 模式。 我们已成功设置 TX 模式、并通过使用 hackrf 板完成捕获来确认它。
几分钟 2-5 后、我们观察到 CC3351 固件崩溃。 您是否知道这是一个已知问题? 我们是否应该使用以前发布的版本(而不是以前发布的版本)、例如 R8.1?
我们使用以下命令在 TX 模式下配置 CC3351:
calibrator power_mode on
calibrator tune_channel 2 0 0
calibrator set_tx -tx_power 30
calibrator start_tx
该问题是否与我们使用最大功率时的 CC3351 模块热量有关?
谢谢、
Gaetan