This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:使用校准器工具导致固件崩溃

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1644408/cc3351-firmware-crash-using-calibrator-tool

器件型号: CC3351

您好:

我们在 Zephyr 上使用 RTOS PreR9 固件版本。

我们使用校准器命令将 CC3351 设置为不同 TX 模式。 我们已成功设置 TX 模式、并通过使用 hackrf 板完成捕获来确认它。

几分钟 2-5 后、我们观察到 CC3351 固件崩溃。 您是否知道这是一个已知问题? 我们是否应该使用以前发布的版本(而不是以前发布的版本)、例如 R8.1?

我们使用以下命令在 TX 模式下配置 CC3351:

calibrator power_mode on
calibrator tune_channel 2 0 0
calibrator set_tx -tx_power 30
calibrator start_tx

该问题是否与我们使用最大功率时的 CC3351 模块热量有关?

谢谢、

Gaetan

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaetan

    我尝试在设置中重现问题、但无法重现问题。  

    请分享 CC3351 器件的一些固件日志、以便我们可以看到固件崩溃。 可以使用 FTDI UART 转 USB 桥接器和我们的 Wlogger 工具(工具箱的一部分)从记录器引脚捕获数据。

    由于最大功率、这与热量无关。 CC3351 器件在比所测试值高得多的温度和占空比下进行了应力测试。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的反馈。 我运行了完全相同的命令流、并将捕获的日志附加到此消息中。

    由于捕获被拆分成多个文件、我只附加了最后一个崩溃文件。 告诉我您是否需要其他文件(我有 7 个 12.6 MB 的文件)。

    e2e.ti.com/.../0211.stream.csv

    谢谢、

    Gaetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gaetan

    是、请发送其余文件、我们需要从执行 WLAN_START 命令的位置开始查看整个日志。

    从您发送的日志中、您似乎因为每 5 分钟进行一次定期校准而失败。 在校准器工具使用期间、器件处于 PLT 模式、该模式应禁用定期校准。 这是我在设置中看到的内容、因此我无法重现问题的原因。

    一旦我们有了所有的日志,我们将尝试找出为什么这是发生在你身边.

    另外需要注意的是、在 使用校准器工具进行 TX 或 RX 测试之前、您应执行“SET_MANUAL_calib“命令、以校准射频链。 这不是您看到固件生效的原因、但您应该使用正确的流程。

    请使用以下命令流:  

    WLAN_START

    校准器 POWER_MODE 打开

    校准器 tune_channel 2 0 0

    校准器 set_manual_calib-tx 1 -rx 1

    校准器 set_tx -tx_power 30

    校准器 START_TX

    请尝试此正确的流程、收集新的固件日志并发送。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

    [报价 userid=“541521“ url=“~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1644408/cc3351-firmware-crash-using-calibrator-tool/6345325

    请使用以下命令流:  

    WLAN_START

    校准器 POWER_MODE 打开

    校准器 tune_channel 2 0 0

    校准器 set_manual_calib-tx 1 -rx 1

    校准器 set_tx -tx_power 30

    校准器 START_TX

    [/报价]

    谢谢、我注意到这一点、看看它是否对我们的测试有帮助。

    以下是其他日志文件:
    e2e.ti.com/.../2026_5F00_05_5F00_14_5F00_114438_5F00_stream.csve2e.ti.com/.../2026_5F00_05_5F00_14_5F00_114548_5F00_stream.csve2e.ti.com/.../2026_5F00_05_5F00_14_5F00_114513_5F00_stream.csve2e.ti.com/.../2026_5F00_05_5F00_14_5F00_114402_5F00_stream.csve2e.ti.com/.../2026_5F00_05_5F00_14_5F00_114327_5F00_stream.csve2e.ti.com/.../2026_5F00_05_5F00_14_5F00_114252_5F00_stream.csve2e.ti.com/.../2026_5F00_05_5F00_14_5F00_114216_5F00_stream.csv

    谢谢、

    Gaetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaetan

    很抱歉等了很久

    根据日志、您似乎正在启动基站角色、然后在启动校准器工具之前关闭基站角色。  

    是否可以在不启动和停止工作站角色的情况下尝试此测试? 这意味着您应在下载固件后立即启动校准器工具。

    请告诉我这是否适合您。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    感谢您提供的信息和解决问题的线索。

    在我们这边、为了解锁认证过程、我们对配置文件进行了修改、将校准周期设置为 5 分钟到 2 小时。 它是有效的,至少它避免了 2 小时的崩溃,这对于我们的测试是足够的。

    我会牢记您的解决方案、但我解决了这个问题、因为我们的认证不再受此限制。

    谢谢!
    Gaetan