Other Parts Discussed in Thread: CC3300MOD, CC3300
器件型号: CC3300MOD
主题中讨论的其他部件: cc3300
尊敬的所有人:
我们正在使用 CC3300MOD。
对于 RAM 引导程序、我们没有获得“hint_second_loader_init_full“
我们从 CC3300MOD 捕获了日志。
对于“RAM_RAM“Botloader_Not_Init问题、我们需要阐明以下几点
- RAM 引导加载程序正确初始化或不基于 CC3300 日志– 请分析连接的 CC3300 日志
- 如果 RAM 引导加载程序正确初始化、则主机将如何知道 RAM 引导加载程序是否正确初始化–
- 这里需要首先了解 Bootloder_Init_跟踪中存在“RAM_SPI.OK/NOK“信息的位置。 在 TI 评估板上捕获的随附波形中、如下所述、 4.88s “RAM 引导加载程序二进制“传输到 CC3300 完成。 根据我们的理解、在突出显示的部分中、主机接收信息“RAM_RAM.OK/NOK“ Bootloder_Init_。 我们需要确认我们对 TI 的理解 、并需要了解跟踪中保存信息“RAM_RAM.OK/NOK“ Bootloder_Init_的确切部分。 连接了在 TI 评估板上捕获的完整布线。

-
- Event_Signal MISO“函数等待“RAM_MISO.OK“ Bootloder_Init_的时间达到 2 秒、一旦通过 Event_Wait 线路接收到适当的数据、“fw MISO“函数即会发送事件。 需要了解的是、Bootloder_Init_数据如何使用“fwspi“函数从通过 Event_Signal 接收数据到发送“RAM_SPI.OK“
- 我们将使用从 SDK “cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1“中选择的附加二进制“WIFI_FW“。 确认二进制文件的正确性。
- 我们发现“HINT_ROM_LOADER_INIT_COMPLETE“工作正常。 只想知道“hint_rom_loader_init_full“和“hint_second_loader_init_full“是否遵循通过 SPI 重新查找数据直至触发的相同流程。
//我们需要等待 LX 设备唤醒
if (fw Event_Wait (OSI_WAIT_FOR_second * 2、HINT_ROM_LOADER_INIT_COMPLETE)=–1)
{
report(“\n\r 软件下载! 未收到提示 ROM_LOADER_INIT_COMPLETE \n“);
返回 WlanError (WLAN_ERROR_Severity___HIGH、WLAN_ERROR_MODULE_DEVICE、WLAN_ERROR_TYPE__ROM_LOADER_INIT);
}
谢谢...
e2e.ti.com/.../CC3300_5F00_LogFromBootup_5F00_27May2026_5F00_11_5F00_50AM.txt