Other Parts Discussed in Thread: BP-CC33-BBB-ADAPT, BP-CC3301, BEAGL-BONE-BLACK
器件型号: CC3301
主题中讨论的其他部件: BP-CC33-BBB-ADAPT、 BEAGL-BONE-BLACK
您好:
在吞吐量测试期间、所有模式下的速度都预期为~50Mbps、遗憾的是、结果如下:
iperf3 -c 192.168.1.123 -b 100M 33Mbps
iperf3 -c 192.168.1.123 -b 100M -w 256K 33-34Mbps
iperf3 -c 192.168.1.123 -b 100M -R 27Mbps
iperf3 -c 192.168.1.123 -u -b 100M 51Mbps
iperf3 -c 192.168.1.123 -u -b 100M -R 35Mbps 至 36Mbps
仅对于中的 UDP 模式、在一个方向上、我们超过了 50Mbps。 测试是使用旧的 Linksys AP 执行的、该 AP 仅支持 802.11n 模式。 未使用 BLE。 未对 SDK 进行任何修改。
我们在正常条件下以及静音射频室内进行了测试。 我们测试了 EVB、还使用了嵌入式天线和下一个外部天线、没有任何显著的改进。 问题是原因可能是什么、以及我们如何提高吞吐量数字。
测试是在您的 EVBS + Beagle Bone 上完成的 ( BEAGL-BONE-BLACK + BP-CC33-BBB-ADAPT + BP-CC3301 )
建立连接后、系统会报告此类状态:
root@am335x-EVM:~# iw dev wlan0 link
连接至 24:F5:A2:AB:84:56(在 wlan0 上)
SSID:Linksys01549
频率:2427
RX:823253 字节(8615 个数据包)
TX:25157375 字节(16603 数据包)
信号:–17 dBm
RX 比特率:65.0 MBit/s MCS 7
TX 比特率:65.0 MBit/s MCS 7
BSS 标志: CTS-protection 短前导码短时隙时间
DTIM 周期: 1.
信标国际: 100
Root@AM335x-EVM:~#
感谢你的帮助。
此致、
Robert