This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:吞吐量低于预期

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC33-BBB-ADAPT, BP-CC3301, BEAGL-BONE-BLACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1654983/cc3301-lower-throughput-than-expected

器件型号: CC3301
主题中讨论的其他部件: BP-CC33-BBB-ADAPT、 BEAGL-BONE-BLACK

您好:

在吞吐量测试期间、所有模式下的速度都预期为~50Mbps、遗憾的是、结果如下:

iperf3 -c 192.168.1.123 -b 100M           33Mbps
iperf3 -c 192.168.1.123 -b 100M -w 256K 33-34Mbps    
iperf3 -c 192.168.1.123 -b 100M -R         27Mbps

iperf3 -c 192.168.1.123 -u -b 100M         51Mbps
iperf3 -c 192.168.1.123 -u -b 100M -R      35Mbps 至 36Mbps

仅对于中的 UDP 模式、在一个方向上、我们超过了 50Mbps。 测试是使用旧的 Linksys AP 执行的、该 AP 仅支持 802.11n 模式。 未使用 BLE。 未对 SDK 进行任何修改。

我们在正常条件下以及静音射频室内进行了测试。 我们测试了 EVB、还使用了嵌入式天线和下一个外部天线、没有任何显著的改进。 问题是原因可能是什么、以及我们如何提高吞吐量数字。

测试是在您的 EVBS + Beagle Bone 上完成的 ( BEAGL-BONE-BLACK + BP-CC33-BBB-ADAPT + BP-CC3301 )

建立连接后、系统会报告此类状态:

root@am335x-EVM:~# iw dev wlan0 link
连接至 24:F5:A2:AB:84:56(在 wlan0 上)
       SSID:Linksys01549
       频率:2427
       RX:823253 字节(8615 个数据包)
       TX:25157375 字节(16603 数据包)
       信号:–17 dBm
       RX 比特率:65.0 MBit/s MCS 7
       TX 比特率:65.0 MBit/s MCS 7

       BSS 标志:     CTS-protection 短前导码短时隙时间
       DTIM 周期:   1.
       信标国际:    100
Root@AM335x-EVM:~#

感谢你的帮助。

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    吞吐量通常取决于所使用的 AP、因此您使用的 AP 可能是瓶颈、因为它较旧。

    我建议尝试使用另一个 AP。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    好的、我们将购买 802.11ax AP 并检查其工作原理。 我会让你知道的。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan。

    你是对的。 新的 802.11ax AP 吞吐量更好。 呈现的数字 对我们来说很好。 谢谢!

    此致、

    Robert