This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCCHCC3235MOD:BMA280加速计中断

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1066302/launchcc3235mod-bma280-accelerometer-interrupt

部件号:LAUNCCHCC3235MOD
“线程:测试”中讨论的其它部件

你好!

是否有人在机载 BMA280加速计上体验过?

我无法中断工作。

常规蓝图:

1)设置 i2c

2)设置 GPIO13回调并启用中断(根据手动 BMA280 INT1和 SW2,两者都连接 到设备的 GP13)

3) BMA280设置:
带宽
G 系列
将 INT1数据映射到 INT1
启用 data_en 中断

问题:回叫从未调用

如果我按 SW2,则呼叫回叫

CCS 10.4.0.00006
SDK 5.20.00.06


印刷电路板修订版 A

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊戈尔,你好,

    您能否使用逻辑分析器或示波器探测信号以查看中断是否由 BMA280生成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent,

    目前我没有示波器。 仅限万用表。

    我尝试测试从 BMA280 INT1引脚到管座引脚 P04/3 (GPIO_13)... ~10mohm...

    在《用户指南》(第55页) 中,标记有“DNP...”的 INT1接线  现在我不确定 INT1是否已连接到 GPIO :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊戈尔,你好,

    能否 检查启动板是否有0欧姆电阻器 R133? 如示意图所示,它可能尚未焊接在电路板上(DNP =请勿填充)。 它应该靠近 SDA 和 SCL 跳线,但请参见下图以准确定位它的位置。  

    巴西,  

    杰西卡·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡:

    没有电阻器。

    缩短此连接(通过焊接...)是否安全?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,缩短连接应该是安全的,而不是添加 0欧姆电阻器,电阻器只是简单的方法来引用  启动板 HW 设计上的跳线。 您可以在 此处下载设计文件 并与材料明细表进行比较。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    巴西,  

    杰西卡·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在就可以工作了。 感谢您提供的解决方案。