This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:GPIO 上拉不起作用#39;t 似乎起作用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1069727/cc3235modasf-gpio-pull-up-don-t-seem-to-work

部件号:CC3235MADASF
“Thread:sysconfigtest”中讨论的其他部件

您好,

试图了解 SDK 和模块,我正在尝试启用 GPIO 引脚作为启用内部上拉的输入。

我正在使用便携式项目作为起点,并将 GPIO 配置为启用内部上拉功能的输入,但它不起作用。

如果 我配置 了下拉菜单,它会起作用。 由于 LED 指示灯一直不亮,只有当我将3V 输入电压接通时,指示灯才会亮起。

但当我启用上拉功能时,当我用手指触摸针座时,LED 指示灯甚至会亮起,因此我认为此时上拉功能未启用。

我尝试了不同的 GPIO 笔来排除任何外设或板问题。

我 还禁用了除此任务外的所有任务,该任务仅执行以下代码...

我做了什么错?

我正在 LAUNCCC235MOD 上测试

这是我的代码:

  GPIO _setConfig (配置 GPIO 输入 OPEN11,GPIO CFG 输入 PD | GPIO CFG 集成禁用);

  while (1)

    GPIO 写入(配置 GPIO LED 指示灯0,GPIO 读取(配置 GPIO 输入 OPEN11));

  }

谢谢,

本诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 SDK? 是否已在 sysconfig 中启用 PIN? 可以共享 sysconfig 的映像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用的是 SDK 5.30.00版。

    我在 sysconfig 中启用了 PIN。  我正在使用按钮驱动程序应用程序。 我也尝试不使用按钮应用程序,而是配置 GPIO 引脚,就像在我的第一次开机自检中一样。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您尝试使用下拉配置哪些 GPIO 引脚作为内部引脚? 您共享的 sysconfig 屏幕截图没有您在代码"config_GPIO _in_OPEN11"中所述的名称

    此外,我注意到您有12个插针,能否从头开始便携项目? 我想验证是否没有其他问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,请使用 sysconfig 中的 GPIO,而不是按钮驱动 程序,因为这是您阅读该 GPIO 的方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这不是很清楚。

    我尝试了两种方法,所以使用按钮驱动程序应用程序,由于这不起作用,我将 CONFIG_GPIO _OPEN11引脚作为 GPIO 尝试它 的方式是在我的第一个帖子中发送的方式。 排除我在上述示例中发送的配置时自己执行的所有操作。 但这也不起作用。

    所以我尝试了按钮驱动程序应用程序,包括功能回调等

    我还尝试使用生成的源的 GPIO,但没有自己配置任何内容。

    我还尝试了使用自己的配置的 GPIO,但我当时在 sysconfig 中设置了 GPIO 引脚。

    我将再次尝试使用笔记本电脑(带有1针脚),并告诉您结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,本诺,

    还请分享您正在测试的针脚编号。 我可以在我的身边进行测试以确认任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabeeh,

    我使用了 P05作为输入。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,本诺,

    将 P05设置为“向上拉”时,您看到此问题,对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,本诺,

    这个问题很常见。 GPIO 上的上拉信号非常弱,因此可以轻松触发。 我认为您在软件中做的任何事情都不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabeeh,

    是的,这是正确的,我也尝试了不同的笔,但结果都是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabeeh,

    好的,为了解决这个问题,我将使用外部扩展。

    感谢你能抽出时间。